This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:GPMC、总线保持器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637282/am3352-gpmc-bus-holder

器件型号: AM3352

您好:

AM335x 的 GPMC_ADx 引脚是否具有总线保持器功能?
只要我在 TRM 和数据表中查看过、我就找不到任何描述。 我想它没有。
但我只是想确认一下、以防万一。

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    GPMC 引脚是多路复用/共享 LVCMOS 引脚。 它们通过焊盘配置寄存器进行控制、如果存在总线保持器功能、则会有一个位控制总线保持器(或总线保持器)以及上拉/下拉控制:

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Obata-San、

    它位于 TRM 中 的“总线保持“下 — 是的,它受支持。

    此致、
    标记