This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:DP83822A 自举确认

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628992/am263p4-dp83822a-bootstrap-confirmation

器件型号: AM263P4
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

您能否查看并确认下面有关我们工程中使用的两个 PHY 芯片组的自举电阻器配置的原理图?

目标配置:

  • DP83822A
  • PHY 地址:1 和 3
  • 接口:RMII

可以得出:

  • 第 1 个以太网 PHY 自举:地址 1

PHY_A_1.png

  • 第 2 个以太网 PHY 自举:地址 3

PHY_A_3.png

如果需要、我可以分享更多详细信息、以帮助验证电流自举电阻器是否正确。 如果您还能为每种配置推荐正确的电阻值、我将不胜感激。

我期待着你的答复。

谢谢您、
Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:  

    是否有理由使用 10M Ω 电阻器? 我们通常建议保持开路、不使用 10M Ω 电阻器。  
    另外、RMII_REF_CLK 的引脚是什么? 我们 PHY 上的时钟引脚没有搭接选项、因此无需将该网络连接到任何上拉/下拉电阻。

    否则、搭接看起来很好。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    感谢您的反馈。 我很久以前就将此事告知了我们的硬件团队。

    我还有一个关于 SysConfig 中的“配置模式“的问题。 在我的理解下、如果我们要从硬件自举(而非固件)配置 PHY、则需要在 SysConfig 中启用它。 但是、如果我们不想启用它、我们必须从固件端完全配置 PHY。 对吗? 然后、您能否提供固件 PHY 设置参考代码或示例? 如果您需要提供更多详细信息、请告诉我。

    我期待着你的答复。

    谢谢、

    Moonil