This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PET-CALC:AM6231 LPDDR4 DQ 引脚交换限制

Guru**** 2963050 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636137/am62l-pet-calc-am6231-lpddr4-dq-pin-swapping-constraints

部件号:AM62L-PET-CALC
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

 

我们目前正在设计一个采用 AM6231ASGGHAA 和 LPDDR4 存储器的电路板。

 

我想确认该器件的 LPDDR4 DQ 引脚交换限制。

 

根据 AM62x DDR 设计指南、允许在同一字节通道(相同的 DQS)内进行 DQ 位交换。
但是、LPDDR4 在模式寄存器写入 (MRW) 操作期间使用特定的 DQ 位、并且对于其他一些供应商的器件、
由于 MR 要求、DQ 位交换受到限制。

 

对于 AM6231、您能否确认字节通道内的 DQ 位交换
如设计指南中所述、完全允许(不穿过字节通道)传输数据。
而没有与 LPDDR4 MR 操作相关的任何其他限制?

 

此外、设计指南提到有关 SysConfig 的以下内容:

 

“使用 SysConfig 中的 DDR 子系统寄存器配置工具描述如何交换位。“

 

对于在同一字节通道内仅交换 DQ 位的情况、
是不需要对 SysConfig 进行任何更改、
仅当交换字节通道(DQ/DQS/DM 作为一个组)时、才需要该 SysConfig 配置?

 

最后、字节通道内的 DQ 位交换是否会对 IBIS 模型产生任何影响?
我们可以不进行任何修改、使用从 TI 官方网站下载的 IBIS 文件吗?

 

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许在一个字节 (DQ7-DQ0 和 DM0)(DQ15-DQ8 和 DM1) 内的所有 DQ/DM 信号之间进行位交换。  还允许字节交换(即,将所有字节 0 信号连接到存储器的字节 1,反之亦然)。

    必须使用 DDR 配置工具来描述 LPDDR4 的任何位混合或字节交换。  这将配置 PHY、使得 PHY 会“取消混合“进行任何混合、从而将数据呈现给 DDR 控制器、就好像没有发生 Sizzle 一样。  因此、MR 操作应正常运行。

    是的、您应该能够在不进行任何修改的情况下使用 IBIS 文件。

    此致、

    James   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对我们问题的答复。

    关于我们已经提出的以下问题、请您确认我们的理解是否正确、我们将不胜感激。

    >>此外、设计指南还提到以下关于 SysConfig 的内容:

    >>“使用 SysConfig 中的 DDR 子系统寄存器配置工具来描述如何交换位。“

    >>对于在同一字节通道内仅交换 DQ 位的情况、
    >>了解 SysConfig 不需要进行任何更改是正确的吗?
    >>仅当交换字节通道(DQ/DQS/DM 作为一个组)时才需要 SysConfig 配置?

    此致、

    Tokuo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在同一字节通道内仅交换 DQ 位的情况下、
    >>了解 SysConfig 不需要进行任何更改是正确的吗?
    >>仅当交换字节通道(DQ/DQS/DM 作为一个组)时才需要 SysConfig 配置?

    对于 LPDDR4 设计、电路板设计中会进行数据位混合和/或字节交换 必需 需要在 SysConfig DDR 寄存器配置工具中定义。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对 SysConfig 配置的回复。
    我们现在知道、即使仅在同一字节通道内交换 DQ 位、也需要进行 SysConfig 设置。
    此致、
    Tokuo