Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
部件号:AM62L-PET-CALC
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
部件号:AM62L-PET-CALC
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
允许在一个字节 (DQ7-DQ0 和 DM0)(DQ15-DQ8 和 DM1) 内的所有 DQ/DM 信号之间进行位交换。 还允许字节交换(即,将所有字节 0 信号连接到存储器的字节 1,反之亦然)。
必须使用 DDR 配置工具来描述 LPDDR4 的任何位混合或字节交换。 这将配置 PHY、使得 PHY 会“取消混合“进行任何混合、从而将数据呈现给 DDR 控制器、就好像没有发生 Sizzle 一样。 因此、MR 操作应正常运行。
是的、您应该能够在不进行任何修改的情况下使用 IBIS 文件。
此致、
James
非常感谢您对我们问题的答复。
关于我们已经提出的以下问题、请您确认我们的理解是否正确、我们将不胜感激。
>>此外、设计指南还提到以下关于 SysConfig 的内容:
>>“使用 SysConfig 中的 DDR 子系统寄存器配置工具来描述如何交换位。“
>>对于在同一字节通道内仅交换 DQ 位的情况、
>>了解 SysConfig 不需要进行任何更改是正确的吗?
>>仅当交换字节通道(DQ/DQS/DM 作为一个组)时才需要 SysConfig 配置?
此致、
Tokuo