This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何将 GstTIOVXISP 结构迁移到 TDA4?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635317/tda4ven-q1-how-to-migrate-the-gsttiovxisp-struct-to-tda4

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好、

在 AM62A 中、我在_GstTIOVXISP 结构中添加了一些变量、如下面的所示

image.png

并将函数 gst_tiovx_isp_init 中的这些变量初始化为 black

image.png

现在我想在 TDA4VEN 中执行相同的操作、但 TDA4 中没有 gstreamer、如何实现_GstTIOVXISP 结构的相同功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 王志立

    EdgeAI 版本中具有 GStreamer。 但是、EdgeAI 版本仅升级到 11.00 版。

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX AM67A-AM67A 

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是:如何在 TDA4 中实现相同的结果? 请您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 王志立

    它应该是相同的过程。 我不知道您针对 AM62A 执行的过程、但架构应该是相似的。

    在 AM62A SDK/软件中、此结构在哪里编辑?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它‘s gsttiovxisp.c、路径:edgeai-app-stack/edgeai-gst-plugins/ext/tiovx/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 王志立

    您可以编辑目标上的文件。 它位于 TDA4VEN 上的同一位置(如果您使用的是 EdgeAI 版本)。

    编辑文件后、可使用以下命令重新构建插件:

    $ /opt/edgeai-gst-apps/scripts/install_gst_plugins.sh

    一节的 ISP 调优应用手册中介绍了如何重建插件  5.4.3 重建插件

    此致、
    Jared