This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:关于 — AM6202BTGFHIAMCRQ1-处理器

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633984/am620-q1-regarding--am6202btgfhiamcrq1--processor

器件型号: AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: AM6252DP83869AM620-Q1

您好、

 

我们计划在低功耗贸易研究中使用此 Sitara 处理器器件型号 AM6202–无显示和无 GPU 配置。 您能帮我们解决有关此处理器和 PMIC 的以下问题吗?  

 

关于处理器:AM6202BTGFHIAMCRQ1

 

  1. 该器件型号“AM6202BTGFHIAMCRQ1"是否“是否适用于具有 FuSa 功能的该配置
  2. 当这个 IC 在市场上推出时...? 供应商 (Digi-Key、Mouser) 没有现货供应、如何采购?
  3. 此器件的 EOL 状态。?
  4. 提供参考设计中使用的 LPDDR4 器件的评估器件型号。
  5. 此器件的功率测量报告...? (测量数据取自示波器,而不是 Excel 中的功率计算器工具)
  6. 我们需要直接从 Sitara 处理器(而不是 MDI 线路)访问 RGMII 接口、如何获取 RGMII 接口线路。?
  7. LPDDR4 是否支持双列...? 如果双列支持、可以使用多少最大内存容量...? 建议、是否有任何 TI 工具可用于为 Sitara 处理器选择合适的 LPDDR4 器件。?
  8. 我们是否有 441 引脚 FCBGA AMC 封装的参考板堆叠
  9. 为什么 AM6252 处理器需要 32.768kHz 晶体? 如果我们没有在设计中使用、会对处理器性能产生任何影响吗?  
  10. 如果在以太网 L2 交换机侧使用 SGMII、并且在 DP83869 以太网 PHY 的处理器侧使用 RGMII、该 PHY 能否在透明模式下运行? (桥接器类型)
  11. 此 IC DP83869 的 EOL 状态  
  12. 如果我们选择相应的器件时钟频率(例如:T= 1.4GHz (0.85V)、400MHz M4F)、则能够通过 SW 上调/下调频率。?

 

关于 PMIC:TPS6521920WRHBRQ1

 

  1. 此 PMIC 器件“TPS6521920WRHBRQ1"适合“适合 LPDDR4 设计。
  2. 如何在 IC 中执行首次 EEPROM 编程...?
  3. 是内部 EEPROM 还是它是否通过 I2C 从处理器进行通信? VSYS 上电后。
  4. 此 EEPROM 是否可由 TI 一次性编程、或者可以由用户写入...?、如果是、我们如何写入/读取 EEPROM。
  5. 电压监控器是否可用于输入 (VSYS) 和所有输出轨。?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Periyasamy、

    我需要让来自不同团队的一位或多位专家参与进来。 请预计他们的响应会延迟。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我只能介绍与 AM62x 处理器相关的主题、会尽力解答。 对于与 PMIC 和 PHY 相关的问题、请单独提交工单、以便将其路由至相应的团队。  

    此器件型号“AM6202BTGFHIAMCRQ1"是否“是否适用于具有 FuSa 功能的此配置[/报价]

    是的

    [引述 userid=“693560" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633984/am620-q1-regarding--am6202btgfhiamcrq1--processor
    • 当这个 IC 在市场上推出时...? 供应商 (Digi-Key、Mouser) 没有现货供应、如何采购?
    • 此器件的 EOL 状态。?
    [/报价]

    该器件仍处于活动状态。 我在 TI.com 上也看到缺货。 我将联系我们的营销团队以更好地了解可用性。  

    提供参考设计中使用 LPDDR4 器件的评估器件型号。

    评估板可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/SK-AM62-LP 。 DDR 组件为 MT53E1G16D1FW-046 WT:A

    此部件的功率测量报告...? (测量数据取自示波器,而不是 Excel 中的功率计算器工具)

    此处提供了一份包含实际测量值的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/spradg1。  

    我们需要直接从 Sitara 处理器(而不是 MDI 线路)访问 RGMII 接口、如何获取 RGMII 接口线路。?

    RGMII 信号直接引脚输出、可访问。 请参阅器件数据表。  

    LPDDR4 是否支持双列? 如果双列支持、可以使用多少最大内存容量...? 建议、是否有任何 TI 工具可用于为 Sitara 处理器选择合适的 LPDDR4 器件。?

    LPDDR4 仅支持单列、最大可寻址范围为 2GB。 有关使用 DDR 进行设计的更多信息、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06 

    AM62x 与 符合 JESD209-4B 标准的任何 DDR 器件兼容。  

    我们是否有 441 引脚 FCBGA AMC 封装的参考板堆叠

    EVM 设计文件可在此处获取: https://www.ti.com/tool/SK-AM62-LP

    为什么 AM6252 处理器需要 32.768kHz 晶体? 如果我们没有在设计中使用、会对处理器性能产生任何影响吗?  [/报价]

    仅在计划使用 RTC 功能时才需要。 数据表的第 6.12.4.1.5 节提供了“未使用“LFOSC 实施说明。  

    如果我们选择相应器件的时钟频率(例如:T= 1.4GHz (0.85V)、400MHz M4F)、可以通过 SW 上调/下调频率。?

    M4 的频率是固定的。 A53 可在引导后在软件中配置。 请参阅数据表中的表 6-2 器件运行性能点。  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于问题 2、此器件目前缺货。 请联系 TI 销售代表或 b-ding@ti.com 以下单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Christopher、我已清理处理器相关问题、但仍在寻找我发布的 PMIC 相关问题。

    1.此处理器具有内联 ECC 功能、必须选择 LPDDR 或 DDR 应具有内联 ECC 功能。?

    关于 PMIC: TPS6521920WRHBRQ1

    1. 此 PMIC 器件“TPS6521920WRHBRQ1"适合“适合 LPDDR4 设计。
    2. 如何在 IC 中执行首次 EEPROM 编程...?
    3. 是内部 EEPROM 还是它是否通过 I2C 从处理器进行通信? VSYS 上电后。
    4. 此 EEPROM 是否可由 TI 一次性编程、或者可以由用户写入...?、如果是、我们如何写入/读取 EEPROM。
    5. 电压监控器是否可用于输入 (VSYS) 和所有输出轨。?  

    此致、

    Seeni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了处理器说明、您能向专家咨询 PMIC 器件相关的问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seeni,  

    AM620-Q1 支持 LPDDR4 和 DDR4 的内联 ECC。  

    对于 PMIC 问题、您可以单独开一个工单吗? 这将有助于确保路由到相应的 PMIC 答案、并帮助我们提供涵盖所有主题的及时回复。  

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    您能否确认:我们知道 AM620-Q1 支持内联 ECC 功能、我的问题 是必须选择具有内联 ECC 功能的 LPDDR。? 否则、我们就可以没有具有 ECC 功能的 LPDDR4 存储器。。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、内联 ECC 由 DDR 控制器完成、因此存储器端不需要支持该 ECC。