Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1
器件型号: AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: AM6252、 DP83869、 AM620-Q1
您好、
我们计划在低功耗贸易研究中使用此 Sitara 处理器器件型号 AM6202–无显示和无 GPU 配置。 您能帮我们解决有关此处理器和 PMIC 的以下问题吗?
关于处理器:AM6202BTGFHIAMCRQ1
- 该器件型号“AM6202BTGFHIAMCRQ1"是否“是否适用于具有 FuSa 功能的该配置
- 当这个 IC 在市场上推出时...? 供应商 (Digi-Key、Mouser) 没有现货供应、如何采购?
- 此器件的 EOL 状态。?
- 提供参考设计中使用的 LPDDR4 器件的评估器件型号。
- 此器件的功率测量报告...? (测量数据取自示波器,而不是 Excel 中的功率计算器工具)
- 我们需要直接从 Sitara 处理器(而不是 MDI 线路)访问 RGMII 接口、如何获取 RGMII 接口线路。?
- LPDDR4 是否支持双列...? 如果双列支持、可以使用多少最大内存容量...? 建议、是否有任何 TI 工具可用于为 Sitara 处理器选择合适的 LPDDR4 器件。?
- 我们是否有 441 引脚 FCBGA AMC 封装的参考板堆叠
- 为什么 AM6252 处理器需要 32.768kHz 晶体? 如果我们没有在设计中使用、会对处理器性能产生任何影响吗?
- 如果在以太网 L2 交换机侧使用 SGMII、并且在 DP83869 以太网 PHY 的处理器侧使用 RGMII、该 PHY 能否在透明模式下运行? (桥接器类型)
- 此 IC DP83869 的 EOL 状态
- 如果我们选择相应的器件时钟频率(例如:T= 1.4GHz (0.85V)、400MHz M4F)、则能够通过 SW 上调/下调频率。?
关于 PMIC:TPS6521920WRHBRQ1
- 此 PMIC 器件“TPS6521920WRHBRQ1"适合“适合 LPDDR4 设计。
- 如何在 IC 中执行首次 EEPROM 编程...?
- 是内部 EEPROM 还是它是否通过 I2C 从处理器进行通信? VSYS 上电后。
- 此 EEPROM 是否可由 TI 一次性编程、或者可以由用户写入...?、如果是、我们如何写入/读取 EEPROM。
- 电压监控器是否可用于输入 (VSYS) 和所有输出轨。?