This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6672:TMS320C6672ACYPA25 形状差异

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635933/tms320c6672-tms320c6672acypa25-shape-difference

部件号: TMS320C6672

你好,对不起,我之前问了一个错误的问题。 我们想要验证的是顶部零件的形状。

请参见下图。

实际零件的左上角(红色框)未显示在您的工程图中。

您能解释一下原因吗?

谢谢你。

TI TMS320.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:

    角倒角用于指示第一个销的 A1 角方向/标识符。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “倒角“不会 显示在您的图纸上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:

    实际零件的左上角(红色框)未显示在您的图纸上。

    我已经邀请了硬件专家、 他们可以在这一问题上更有效地帮助您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    封装图中并不总是显示倒角。  仅显示对安装或热设计很重要的尺寸。

    此致、

    Kyle