Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: AM2754-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好专家、
客户 使用 SysConfig 闪存工具执行了不同的测试、将标准 NOR 闪存连接到 AM275x FSS0 (OSPI0 ) 和 FSS1 (OSPI1)。 以下两种配置预计会被验证为正常、但由于某种原因而失败:
- 当两个相同或非闪存时、S28HS512T 连接到 同一 OSPI - OSPI0 的不同片选
- 当一个 NOR S28HS512T 存储器连接 到 FSS0、一个存储器连接到 FSS1 时(使用的两个 OSPI 控制器各只有一个 CS)

另请注意、如果一个闪存连接到 FSS0 OSPI0 端口、一个 HypeRAM 存储器连接到 FSS1 Hyperbus 端口、则配置成功。

根据 AM275x TRM 和数据表、客户知道 OSPI0 支持 4 个片选信号、OSPI1 支持 2 个片选信号以连接标准闪存。
AM275x FSS0 和 FSS1 是否存在任何已知的硬件或 SDK 限制、以支持连接到同一 OSPI0 或 OSPI1 模块的多个 OSPI 闪存?
提前感谢您的帮助!
此致
Anastas Yordanov