This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:峰值温度范围

Guru**** 2949280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636001/tms320f28335-peak-temperature-ranges

器件型号: TMS320F28335

我将 TMS320F28335ZJZS (RoHS) 3-260C-168 HR 与 60/40 锡铅焊锡膏一起使用。 “MSL 等级和回流焊曲线“(SPRABY1A–2015 年 2 月–2018 年 12 月修订版 A) 表示峰值回流焊温度为 235°C 回流焊温度- 250°C 和“正向/反向兼容性“(SNOA923–2014 年 4 月)应用报告称 240°C - 260°C 的无铅工艺峰值温度范围。

应该使用多大的温度范围?

 

MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

“ 235°C 回流焊的客户峰值温度 (Tp) 的典型范围- 250°C。“

 

向前/向后兼容性

“无铅工艺 (240°C - 260°C)“

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    使用 235°C 的– 250°C 范围。

    您引用的两个文档具有不同的用途、这是造成混淆的原因:

    • 235°C– 250°C (来自 SPRABY1A)是 建议的客户峰值回流焊温度 对于电路板组装 — 这是您应以[1][2]为目标的范围。
    • 240°C– 260°C (来自 SNOA923)进行了介绍 无铅工艺能力 —它指的是什么无铅工艺通常达到,而不是什么你应该设置烤箱时使用锡铅焊料。

    非常好 60/40 锡铅锡膏 (在~183°C 下熔化)、您不需要更高的无铅温度。 235°C– 250°C 窗口可以为您提供高于液相线的足够裕度、同时安全地保持低于器件的 260°C 分类限值。

    TI 文档中的主要指南:

    • 您的生产峰值温度必须保持在 260°C 分级温度以下 —它是一个绝对上限,而不是一个目标[3]。
    • TI 更喜欢在尽可能低的峰值温度下进行加工的器件 [4]的电压。
    • 遵循焊锡膏供应商建议的回流焊曲线 ,因为确切的轮廓取决于锡膏配方、电路板复杂性和回流设备能力[1][4]。
    • 考虑电路板上的所有元件 —如果其他部件的温度等级较低、这些可能会进一步限制您的配置文件[2]。

    实用建议:

    目标是 235°C– 250°C 的下端 (符合焊锡膏制造商的指导)、并验证您的曲线是否满足 60/40 锡铅的时间高于液相线要求。 这在确保焊点可靠的同时保护器件。


    1. TI MSL 等级和回流焊曲线 (SPRABY1A)
    2. TI MSL 等级和回流焊曲线 — 分类限制
    3. TI 质量,可靠性和封装数据 — TMS320F28335ZJZS
    4. TI 回流焊应用报告 (SLMA002H)

    此致、

    Zackary Fleenor