This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BMS 问题报告–待机模式电流误差和放大器;开路‑电压异常

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626037/bq76952-bms-issue-report-standby-mode-current-error-open-wire-voltage-anomalies

器件型号: BQ76952

1、待机模式电流测量问题

  • 进入时的状态 待机模式 、MCU 显示 间歇性错误电流读数
  • 该图形会一致重复:
    • 0A 标准外设 5 秒
    • 100mA 又了解了 第 6 秒
    • 返回 0A 又了解了 第 7 秒
  • 尽管:
    • AFE 电流‑检测输入 SRP SRN 都在 0V
    • 待机期间不存在实际负载或电流路径

2、开路‑线测试电压异常

在‑Ω 开路测试期间、特别是在以下情况下 电芯 3 断开连接 、MCU 报告不一致的电压:

MCU 报告的值

  • 对于第一个~10 秒:
    • 电芯 3 = 0V
    • 电芯 4 = 6V
  • ~10 秒后:
    • 第 3 单元突然跳到 60V
    • 电芯 4 保持在 6V

手动万用表测量(实际电池值)

  • 最大电压 电芯 3 使用万用表:
    • 电压会发生变化 60 V 返回到 0 V
  • 两端的电压 电芯 4 保持恒定 6V

观察结果:
出现异常 60V 尖峰 仅在 AFE/MCU 通道中 、不在物理电池终端上。
实际电芯电压保持正常。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    您能否检查 SRP/SRN 的波形? 这可能是噪声引起的。 什么是待机模式? 您指的是睡眠模式?

    您能提供通道 3 电压的波形吗? 开路检测应灌入电流、并查看电压是否下降到足够大而没有恢复。 此外、 引脚仍应在电容器上具有电压差、以使电流源放电。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    我是 Arun 团队的 Ijas Ahammed(电力电子高级工程师)。
    我检查了 SRP/SRN 波形、并观察到存在感应噪声。 我尝试了多种方法来通过调整 RC 滤波器来尽可能降低此噪声、但我无法获得显著改善的结果。  稍后我们观察到 、使用 DSO 探头(差分或无源)本身探测 SRP/SRN 会引入额外的噪声、从而导致测量期间的电流读数错误。 由于这种行为、SRP/SRN 波形无法可靠地用于分析、因为它们始终显示 mV 范围内的噪声。
    下一步、我将 SRP 和 SRN 引脚短接并再次执行测量。 即使在这种情况下、器件仍然报告的电流读数小于 1A。我们 想知道这种噪声产生的位置。  
    我还在‑Ω 开路条件下连接了电芯‑3 电压波形。 我们观察到、在电芯‑3 上连接万用表或 DSO 探头时、MCU 会报告电芯‑3 电压从大约 60V 切换 至 0V 。同时、电芯‑4 上的电压保持在 6V 不变 。共享波形对应于这种观察到的情况。
    您能否提出这些观察结果或任何建议的解决方案的可能原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ijas、

    什么是待机模式? 您指的是睡眠模式?

    您正在读取哪个 CC 寄存器?

    我可以阐明测试设置吗? 您仅从器件上断开电芯 3、而不是从其他电芯上断开、对吗?

    现在、电流的时间和规律似乎在运行期间发生了一种现象。 这可能是由于器件处于睡眠模式。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是待机模式? 您指的是睡眠模式?

    在待机模式下、我们的意思是没有电流流过电路、没有充电或放电活动。 这与睡眠模式不同。

    您正在读取哪个 CC 寄存器?
    CC2 寄存器。

    我可以阐明测试设置吗? 您仅从器件上断开电芯 3、而不是从其他电芯上断开、对吗?

    是的、正确。 我们仅通过电芯电压检测线束将电芯 3 与器件断开。 它仍然连接到其他电芯。

    目前、电流的时间和规律性似乎表明在运行期间正在发生一种现象。 这可能是由于器件处于睡眠模式。

    发生错误时、器件未处于睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ijas、

    在待机模式下、我们表示没有电流流过电路、没有充电或放电活动。 这与休眠模式不同。

    TRM 中的 SLEEP 模式定义与第 7.3 节“睡眠模式:

    “睡眠模式是一种功能降低状态、当系统负载电流很小或没有、或者正在充电时、可以选择使用该模式来降低功耗、但仍在电池包端子上提供电压以保持系统运行。“

    除非器件配置为不允许 SLEEP 模式、否则器件将处于 SLEEP 模式。

    发生错误时、器件未处于睡眠模式。

    您能否确认您已禁用睡眠模式? 您的配置文件是什么?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在配置中禁用了 SLEEP 模式。 请找到随附的配置文件以供您参考。

    BQ769x2_SetRegister (PowerConfig、0x2C90、2);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ijas、

    配置文件显示默认情况下启用睡眠模式。 我相信,由于睡眠模式,嘴唇会出现。 5 秒后、当睡眠模式唤醒以执行测量时、可能会在系统中引入噪声。

    您在 CC1 上看到相同的嘟嘟声吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意。 我正在研究睡眠模式的行为、并检查是否在 CC1 上观察到相同的双唇。 我将很快更新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ijas、

    感谢您对此进行研究。 器件睡眠模式将被唤醒以进行测量。 电流消耗的瞬态可能会引入噪声。 CC1 读数较慢、并且不易受噪声的影响。

    此致、
    Michael