This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于 TI 平台算法封装中输入数据类型选择的咨询

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637096/tda4ven-q1-consultation-on-input-data-type-selection-in-ti-platform-algorithm-encapsulation

器件型号: TDA4VEN-Q1

尊敬的 TI 工程师:  

我遇到了内核封装算法时如何选择输入类型的问题。 我的输入包含几个。 使用 float32 数据记录数组的 txt 文件。 我想知道要使用什么数据类型进行定义、或者 TI 建议使用什么输入方法。 如果有类似的情况,我非常感谢它!期待您的迅速答复。
kp1.txtdescr1.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi Teng:

    抱歉、输入哪个内核的类型? 您能否提供更多信息?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、
    您能看一下这两者吗? 我提供的 TXT 文件? kp1.txt descr1.txt。  我想在 TDA4VEN 板上添加一个节点。 它是一个计算函数块。 它的输入是数。 TXT 文件、其输出是一个 3 * 3 矩阵。 它将在 A57 上运行。 我想知道. txt 文件是什么类型的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、
    您能看一下这两者吗? 我提供的 TXT 文件? kp1.txt descr1.txt。  我想在 TDA4VEN 板上添加一个节点。 它是一个计算函数块。 它的输入是数。 TXT 文件、其输出是一个 3 * 3 矩阵。 它将在 A57 上运行。 我想知道. txt 文件是什么类型的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、
    您能看一下这两者吗? 我提供的 TXT 文件? kp1.txt descr1.txt。  我想在 TDA4VEN 板上添加一个节点。 它是一个计算函数块。 它的输入是数。 TXT 文件、其输出是一个 3 * 3 矩阵。 它将在 A57 上运行。 我想知道. txt 文件是什么类型的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、
    您能看一下这两者吗? 我提供的 TXT 文件? kp1.txt descr1.txt。  我想在 TDA4VEN 板上添加一个节点。 它是一个计算函数块。 它的输入是数。 TXT 文件、其输出是一个 3 * 3 矩阵。 它将在 A57 上运行。 我想知道. txt 文件是什么类型的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想您可以从文本文件创建二进制文件、然后使用用户数据对象将此二进制文件传递到节点、然后可以解析此二进制文件以返回文本文件的内容。 这是一种方式。  

    另一种方法是、由于此文本文件存储在文件系统中的某个位置、您可以在用户数据对象中提供文本文件 的路径、然后从此路径读取节点中的此文件。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    感谢您的答复。 我想我理解你的意见。 下图中是否显示了类型的 BIN 文件? 您能提供这种类型的输入演示吗? 如果可能、我将非常感谢。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    是的、在 Vision Apps 中有许多使用用户数据对象类型的示例。 一个示例是多摄像头示例、使用用户数据对象将摄像头的 DCC 二进制文件提供给节点。  

    此致、

    Brijesh