This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2611:AM261x USB 主机支持

Guru**** 2930690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638800/am2611-am261x-usb-host-support

器件型号: AM2611

您好的团队、

 

做出解释。

AM261x 支持主机模式吗?

SDK 文档说不受支持。 (下图)

但我们也有一个介绍 True Host USB 实现的应用手册:

www.ti.com/.../sdaa138.pdf

 

image.png

 

是否可以为我澄清这一点?

我们是否有任何示例可供分享?

 

此致、

Simeon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simeon:

    AM261x 中的 USB 硬件支持 USB 器件模式和 USB 主机模式。  

    当前的软件驱动程序仅支持 USB 器件模式、而不支持主机模式。

    您已链接的应用手册通过探测 USB VBUS 线路、通过硬件机制“启用主机检测“。 这并不意味着启用“USB 主机本身“。 默认情况下、AM261x 上的 USB 不会探测 USB VBUS 线路、以查看 USB 器件是否连接到主机。 应用手册阐明了可启用此功能。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我懂了。 感谢您的澄清!

    此致、

    Simeon