This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】J784S4XEVM:跟踪及其使用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638602/faq-j784s4xevm-trace-and-its-usage

器件型号: J784S4XEVM
主题中讨论的其他部件: ENERGYTRACE

尊敬的团队:

如何在 Code Composer Studio 中使用跟踪和 EnergyTrace。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:


    在 CCS 中捕获内核跟踪的步骤

    • 将引导模式配置为无引导模式。

    • 构建并生成可执行文件。 以下代码可用于构建和生成输出以进行测试。  

      e2e.ti.com/.../1665.main.cpp
    • 启动目标配置

    • 使用以下命令启动初始化脚本:
      js:> loadJSFile (/home/sivadeepr/Documents/psdk_rtos/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_01_01_01/pdk_j784s4_11_01_00_17/packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc/j784s4/launch.js)

    • 在 Debug 视图中、右键点击所需的 C7x 内核、然后选择 Connect Target。

    • 将可执行文件加载到所选的 C7x 内核中。
    • 从菜单栏中、导航至:
      Tools→Code Analysis→Core Trace、然后根据需要配置跟踪设置。
    • 运行 C7x 内核。
    • 执行完成后、暂停内核、然后停止从 Core Trace 窗口中捕获跟踪以分析收集的跟踪。

    此致、

    Ben