This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何禁用 DDR 的定期列车功能

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636258/tda4ven-q1-how-to-disable-the-periodic-train-function-of-ddr

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好、

如何禁用 DDR 的定期序列功能:

在 DDR 配置中、无法直接将其关闭。 您能告诉我可以关闭哪个特定的寄存器吗?

DDRSS.LPDDR4.SYSTEM_Cfg_PERIODY_TRAIN =“是“;

 

2.温度传感器:tTSI (ns)  

修改该值后、右侧寄存器的值没有变化

image.pngimage.png

 

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 我们不支持在 TDA4 器件上禁用定期培训。 需要定期培训才能支持数据表条件。

    2) 该工具当前不支持 J722S 器件 (TDA4VEN) 的 DRAM 温度轮询。 可以添加支持。 请注意、DRAM 温度轮询需要软件交互才能更新刷新率。  

    此致、
    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

    现在、在高温下、当打开看门狗并且每秒以固定时间馈送狗时、系统将在 32 秒后自动重新启动。 此时间是否与此 DDR 参数相关;

    现在、我要关闭温度传感器检测并重新启动以进行验证;

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前所述、J722S DDR 寄存器配置工具(版本 0.12.0 或更早版本)不使用参数 tTSI 、因为 MR4 的定期读取被禁用。  

    我也 看不出它如何与您的系统在 32 秒后自动重新启动相关。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

    由于无法找到问题、我想知道哪些 DDR 配置与系统重新启动相关联。 您能否提供一些寄存器配置以供参考? 我会对其进行修改、看看它们是否起作用。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    系统重新启动并不表示与 DDR 相关的任何内容。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

    如果它与 DDR 无关、那么它是否与 SOC 的内部机制有关?

    当前情况是这样的:只要打开看门狗来馈送狗(默认超时为 60 秒)、就会在 1 秒周期内馈送狗。 在室温下、系统会在大约几分钟内自动重新启动。 在高温环境中、CPU 温度约为 80 度、此时系统重新启动固定为 32 秒。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我建议 我们继续在另一个主题上讨论看门狗。

     TDA4VEN-Q1:在高温下打开看门狗会导致超时并重新启动 

    此致、
    Kevin