This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:了解 DSIS 中的 PAD

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637646/am623-understanding-pad-in-dsis

器件型号: AM623

尊敬的会员:

我想更好地了解 TI 器件的 DSIS/引脚说明中使用的“焊盘“的含义(特别是在引导或复位期间)。

有人‑解释一下什么焊盘在电气方面的含义、以及当引脚标记为焊盘时、在原理图和 PCB 设计阶段应考虑什么(例如,上拉/下拉要求,是否可以将其保持悬空以及如何对其进行采样)?

如有任何澄清或提及、将不胜感激。

此致、
Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Farzaneh、

    焊盘本质上是硅芯片本身的一个引脚。 可以通过导线将该信号路由到不同封装上的不同焊球、如前 2 列所示。

    如果与焊球位置编号一起使用、则 可以说 PAD =焊球。

    DSIS 列中的显著之处是 GPIO、即使没有通过设置 MUXMODE = 7 来选择、它们也可以“看到“焊盘/焊球的值是多少。  

    例如、在中、选择并使用 UART_RXD、GPIO 可以“从焊盘“监控其值、生成中断、用于调试、有时也可以在应用中。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关连接要求、请参阅  5.4 引脚连接要求 选择磁性元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 现在一切都很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farzaneh,

    欢迎您!

    此致