器件型号: AM62P-Q1
问题描述 参考上一个问题中的配置、现在已成功启动显示链接(SoC→LT9211C→UB933→UB936→面板)。 但是、显示屏上存在绿色边缘问题、并且只有在计时设置不一致时、显示屏才会工作。 这可能是什么原因?
soc 面板时序设置

2.lt9211c 捕获设置



禁用 LT9211C 图形模式并尝试匹配 SoC 面板时序后、将显示绿屏

我尝试调整 HFP 和 HBP 参数、但绿色边缘区域完全没有变化。 您能帮助我检查这个绿边问题吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM62P-Q1
问题描述 参考上一个问题中的配置、现在已成功启动显示链接(SoC→LT9211C→UB933→UB936→面板)。 但是、显示屏上存在绿色边缘问题、并且只有在计时设置不一致时、显示屏才会工作。 这可能是什么原因?
soc 面板时序设置

2.lt9211c 捕获设置



禁用 LT9211C 图形模式并尝试匹配 SoC 面板时序后、将显示绿屏

我尝试调整 HFP 和 HBP 参数、但绿色边缘区域完全没有变化。 您能帮助我检查这个绿边问题吗? 谢谢你。
尊敬的 Zijian:
禁用 LT9211C 图形模式并尝试匹配 SoC 面板时序后、将显示绿屏
[/报价]以上陈述看起来仍然是桥接器侧问题、而不是 SoC 侧问题、因为在第一个图像中共享的内容中至少应该已经显示了 kmstest 模式而不是整个绿色块。
我假设您仍然使用 BT656 模式。 由于您的同事已经在其他面板上验证了此验证、因此 SoC 输出应该可以正常工作。 可能需要对龙迅驱动程序进行一些修改、建议您与他们联系。
你(们)好
我可能误会了你对我的描述。 我的意思是,当 LT9211 设置为测试模式时,显示是正常的,没有任何绿色边缘。 这表明从 SoC 输出到屏幕侧的链路工作正常。
此外,我想与大家分享一点:我发现在我的研究发现,在 SoC 上配置 BT.656 格式时,对应的标准分辨率只有 720*576 和 720*480。 当前分辨率 1280*800 不符合 BT.656 标准。 对于如何调整这一点、您有什么建议吗?
尊敬的 divyansh:
在您的端使用 1920*720 分辨率参数时、您是否无法重现此问题? 您是如何操作的? 能否分享更多详细信息? 我这里有支持 1280*800 或 1920*720 分辨率的面板。 存在帧速率异常问题、因此我想知道是什么原因导致的。
我在这里有一个生成时序参数的网站。 我正在使用 CVT 列中的参数。 您能帮助检查是否有任何问题吗?
尊敬的 Zijian:
在 BT656 模式下、渐进模式需要使像素时钟加倍才能传输相同数量的像素。
请查看以下参考:
.clock = 87141, //3920*741*30/1000=87141 kHz .hdisplay = 1920, .hsync_start = 1920 + 0, .hsync_end = 1920 + 0 + 80, //CVT-RBv2 .htotal = 1920 + 0 + 80 + 0, //1920+2000=3920 .vdisplay = 720, .vsync_start = 720 + 10, .vsync_end = 720 + 10 + 0, .vtotal = 720 + 10 + 0 + 11, //741
这种高分辨率不能在 BT656 渐进模式下以 60fps 运行、因为它超过了 165MHz 允许的最大像素时钟。
尊敬的 Zijian:
我们没有暴露 DPI 引脚、也没有能够测试此状态的 bt656 面板。 此处的计时端口仅供参考、您需要使用面板数据表中指定的。 如果更改了任何内容、您可以尝试执行以下操作:
.clock = 88920, //4000*741*30/1000=88920 kHz .hdisplay = 1920, .hsync_start = 1920 + 0, .hsync_end = 1920 + 0 + 160, //CVT-RBv2 .htotal = 1920 + 0 + 160 + 0, //1920+2080=4000 .vdisplay = 720, .vsync_start = 720 + 10, .vsync_end = 720 + 10 + 0, .vtotal = 720 + 10 + 0 + 11, //741 .flags = DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
但如果您的面板参数不同、这预计不起作用。