This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM6204BSGFHIAMCRQ1 部分 IO 模式下的电流消耗

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639088/am620-q1-am6204bsgfhiamcrq1-current-consumption-during-partial-io-mode

器件型号: AM620-Q1

主席先生/女士、  

目前我的项目使用了 AM6204BSGFHIAMCRQ1。 我将其配置为部分 IO 模式、该模式仅为 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 供电。 我查看了数据表、但没有提到部分 IO 模式下的电流消耗是多少。 请问此 IC 在部分 IO 模式期间的最大电流消耗是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kian、Sang Foo、

    感谢您的查询。

    我们的电源专家一直到星期四不在办公室。

    请预计响应会延迟。

    检查您是否能够进行一些测量并具有要共享的电流值。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、  

    非常感谢。  

    目前、在部分 IO 模式下、我仅使用 0.75V 为 VDD_CANUART 供电、并使用 3.4V 为 VDDSHV_CANUART 供电。  

    但是、我无法测量电流、因为我的 PCB 中也无法使用 BGA 封装和布线。  

    如果可以咨询电源专家来解答这个问题、请告诉我。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kian、Sang Foo、

    谢谢你。

    您能否确认这些 电源是否与连接到 SOC 电源的 IO 和内核电源或常开电源相同。

    我们的电源预期将于明天推出。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    部分 IO 的功耗小于 1mW。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    由于有 2 个不同的电源引脚、是否可以假设每个引脚的功率为 0.5mW? 这意味着对于 VDDSHV_CANUART、电流消耗为 0.5mW/3.4V = 147.06uA、而对于 VDD_CANUART、电流消耗为 0.5mW / 0.75V = 666.67uA。 因此、部分 IO 模式期间的总电流消耗为 813.73uA。 我是否正确理解?  

    非常感谢。

    此致、

    简相

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VDD_CANUART 的功耗不一定为 50%、VDDSHV_CANUART 的功耗不一定为 50%。  

    总功耗(包括 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART) 小于 1mW。  

    谢谢、

    Brenda