器件型号: AM620-Q1
主席先生/女士、
目前我的项目使用了 AM6204BSGFHIAMCRQ1。 我将其配置为部分 IO 模式、该模式仅为 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 供电。 我查看了数据表、但没有提到部分 IO 模式下的电流消耗是多少。 请问此 IC 在部分 IO 模式期间的最大电流消耗是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM620-Q1
主席先生/女士、
目前我的项目使用了 AM6204BSGFHIAMCRQ1。 我将其配置为部分 IO 模式、该模式仅为 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 供电。 我查看了数据表、但没有提到部分 IO 模式下的电流消耗是多少。 请问此 IC 在部分 IO 模式期间的最大电流消耗是多少?
您好 Brenda、
由于有 2 个不同的电源引脚、是否可以假设每个引脚的功率为 0.5mW? 这意味着对于 VDDSHV_CANUART、电流消耗为 0.5mW/3.4V = 147.06uA、而对于 VDD_CANUART、电流消耗为 0.5mW / 0.75V = 666.67uA。 因此、部分 IO 模式期间的总电流消耗为 813.73uA。 我是否正确理解?
非常感谢。
此致、
简相