This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLOCKTREE-AM62AX:CTT 用户指南(非安装版本)

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640030/clocktree-am62ax-user-guide-for-ctt-non-installation-version

器件型号:CLOCKTREE-AM62AX

在论坛中您好:

在对 AM62AX 使用时钟树工具时、我无法找到相应的用户指南。 下面唯一可用的版本适用于本地安装版本、而不适用于基于 Web 的版本。

www.ti.com/.../CLOCKTREETOOL

在哪里可以找到基于网络的工具的用户指南? 具体来说、现在我要通过 CTT 查找已知时钟的相应 DCC 实例。

此致

Zi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zi

    对于 AM64 和 AM62 系列器件、没有时钟树工具 (CTT) 用户指南。

    但是、如果您有任何问题、我很乐意为您解答。  

    具体而言、现在我要通过 CTT
    查找已知时钟的相应 DCC 实例

     工具界面左上角有一个搜索选项。 您可以在此处输入 DCC 等外设。  

    这将筛选左侧导航菜单、以便仅显示包含搜索条件的实例。

    选择 DCC 以查看其时钟连接。 以下示例图适用于 DCC0:

    或者、通过左侧导航菜单、 您可以选择要查看其相应 DCC 的外设。 然后、您将获取包含 DCC(如果已连接)的外设扇出。

    只有少数外设连接到 DCC。主要连接是 PLL 输出分频器 (HSDIV) 等时钟源和其他时钟源作为时钟输入。  

    ——保罗