This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:SRIO 复位方法

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640249/tms320c6655-srio-reset-methods

部件号: TMS320C6655

尊敬的 TI 专家:

客户正在处理 C6655、并使用 SRIO 将 C6655 与 FPGA 连接。

客户目前正在调试 DSP 和 FPGA 之间的通信。 初始化后、可能会出现通道错位、因此需要在两侧进行同步的多次重新训练。

客户想知道 SRIO 模块有哪些复位方法 有何影响? (Re 初始化整个模块可能需要很长时间,因此很难控制两侧之间的同步)  

谢谢、

Kevin