Other Parts Discussed in Thread: AM3358
部件号: AM3358
您好、
我们正在开发基于 AM3358 的 HDMI 电路板、使用 SiI9022ACNU 芯片组、I2C 产品良好、所有硬件配置均良好。
但是、insmod tildc.ko 似乎与 DRM 有关、请参阅下面的崩溃报告、我们期望的是、与必须加载的 I2C 探针 tildcdc 模块无关。 随附了从 BeagleBone Black 修改的 dtsi 文件。
[143.780424] ---- 【在这里剪切】------
[ 143.785155]警告:CPU:0 PID:209、位于 drivers/GPU/DRM/DRM_ATOM_STATE_HEABLE.c:174 DRM_ATOM_HEABLE_CRTC_DUCLE_STATE+0x60 处
[143.797408] 链接的模块: tilcdc (+)
[143.801548] CPU: 0 PID: 209 comm: insmod not tainted 6.6.58 #20
[ 143.807510]硬件名称:通用 AM33XX(扁平器件树)
[ 143.813649] 从 show_stack+0x18/0x1c 展开 runy_backtrace
[ 143.818930] 从 dump_stack_lvl+0x40/0x4c 的 show_stack
[143.824019] 从__WARN+0x80/0x14c 删除 dump_stack_lvl
[143.828847] 来自 WARN_Slowpath_fmt+0x184/0x1fc 的__warn
[143.834019] 来自 DRM_ATOUS_Helper_CRTC_DUPLEX_STATE+0x68/0x70 的 WARN_SLOWPATH_fmt
[ 143.841814] 来自 DRM_ATOUSION_GET_CRC_STATE+0x70/0x110 的 DRM_ATOUS_HEABLE_CRTC_DUCLE_STATE
[ 143.850395] DRM_ATOUS_GET_CRC_STATE 来自 DRM_ATOUS_HEABLE_DISABLE_ALL+0x98/0x1d0
[143.858186] DRM_ATOUS_HEABLE_DISABLE_ALL 来自 DRM_ATOUS_HEABLE_SHUTDOWN+0x90/0x144
[ 143.866064] 从 tilcdc_fini+0x58/0xe0 [tilcdc]获取 drm_atomic_helper_dutoff
[ 143.873142] 从 tilcdc_init.constprop.0+0x234/0x610 [tilcdc]获取的 tilcdc_fini [tilcdc]
[ 143.880893] tilcdc_init.constprop.0 [tilcdc] from tilcdc_pdev_probe+0x58/0xac [tilcdc]
[ 143.888990] 来自 platform_probe+0x64/0xb8 的 tildc_pdev_probe [tildc]
[143.895500] platform_probe from really_probe+0xd8/0x3d0
[ 143.900857] really_probe、来自__DRIVER_probe_device+0x94/0x1e8
[ 143.906821] 来自 DRIVER_PROBE_DEVICE+0x38/0xc8 的__DRIVER_PROBE_DEVICE
[ 143.913307] 来自__DRIVER_CONNECT+0xe0/0x1b8 的 DRIVER_PROBOE_DEVICE
[ 143.919358] __driver_attach from bus_for_each_dev+0x84/0xd4
[143.925060] bus_for_each_dev、来自 bus_add_driver+0xf8/0x21c
[143.930759] 来自 DRIVER_REGISTER+0x84/0x11c 的 BUS_ADD_DRIVER
[143.936374] 从 DO_ONE_initcall+0x50/0x2ac 删除 DRIVER_REGISTER
[ 143.942079] do_one_initcall from do_init_module+0x5c/0x20c
[ 143.947690] do_init_module_from_file+0x9C/0xd8 中的 do_init_module
[143.953733] init_module_from_file from sys_finit_module+0x170/0x34c
[ 143.960125] 来自 ret_fast_syscall+0x0/0x54 的 sys_finit_module
[ 143.965817]异常堆栈 (0xe1515fa8 到 0xe1515ff0)
[143.970898] 5fa0: 1256e800 00000063 00000003 0124e190 00000000 bedc7f42
[ 143.979117] 5fc0:1256e800 00000063 bedc7f42 0000017b 00000003 b6f8dcd8 00000000 0053b82c
[143.98733] 5fe0:bedc7c70 bedc7c60 004905ec b6ec28f0
[143.992567] --[结束跟踪 000000000000 ]-----
# i2cdetect -y -r 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: ----- ----- -----
10:-------- ---- UU -------- ----
第 20 章:我的心 ----- --
第 30 章:你是我的女人 ----- ---- 3b ---- 3f
第 40 章:我是你的女人 ----- ----- --
第 50 章:我是你的女人 ----- ----- --
第 60 章:第 62 章: ----- -----
第 70 章:我的心 -----
Rgds
Chandra