This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:GPIO 频率

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640039/am6442-gpio-frequency

器件型号: AM6442

您好、

您能否说明 AM6442 支持的最大 GPIO 切换频率? 是否存在任何基于时钟配置的限制
 
此致、
Rubigaa.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Rubigaa

    感谢您的查询。

    请分享用例。

    GPIO 的切换频率取决于用例和、加载和软件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Rubigaa

    请参阅处理器数据表的以下部分

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    该用例不是生成连续的高‑速度时钟、而是要了解 AM6442 上用于调试和控制的 GPIO 切换频率的实际和支持限制。

    我们知道 GPIO 切换频率取决于软件执行路径和 CPU/系统负载。 我们的目的是了解 AM6442 系统 GPIO 的典型或建议的最大实际切换频率。

    谢谢、

    Rubigaa.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Rubigaa

    谢谢你。

    对于用例、我怀疑切换频率取决于软件。

    支持的最小宽度是数据表的一部分并在上面添加。

    此致、

    Sreenivasa.