This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-U:在 TMS320F28388D 上无法启动 TMDSEMU560V2STM-U 的调试会话

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSEMU560V2STM-U, TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639662/tmdsemu560v2stm-u-unable-to-start-debug-session-with-tmdsemu560v2stm-u-on-tms320f28388d

器件型号: TMDSEMU560V2STM-U
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388DTMDSCNCD28388D、TMDSHSECDOCK

您好:

我最近购买了 TMDSEMU560V2STM-U 调试器、这是 Texas Instruments 网站上针对 TMS320F28388D 建议的。

遗憾的是、我无法成功启动调试会话。

在目标配置中、我选择了正确的连接类型和正确的器件。  我还更新了应用程序的项目属性

我正在尝试进行调试、以便他们使用正确的调试器。 运行 Test Connection 后、所有测试都会成功完成。

但是、当我启动调试会话时、调试器几乎立即断开连接并进入随附屏幕截图所示的状态。

grafik.png

我的硬件设置为:

  • TMDSCNCD28388D
  • TMDSHSECDOCK
  • TMDSEMU560V2STM-U

此外、在评估板上、我设置了一个 S1:A =关闭

目前、我怀疑可能存在一些配置问题、因为断开连接几乎在启动调试会话后立即发生。

我是否错过了任何所需的硬件设置、跳线配置或软件设置步骤?

非常感谢您的支持。

此致、

Wilko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilko:

    您使用的是哪个版本的 CCS? 根据屏幕截图、您似乎所使用的是基于 CCS 优先级的较旧版本(12.x 及更低版本)。 请注意、此版本已过时、不再受支持。 我建议改用最新(和受支持)的 CCS 20.5.0 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    由于认证要求、我的公司目前已冻结 IDE 更新、因此很遗憾我目前无法安装更新的版本。

    关于如何使用当前设置解决此问题、您是否有其他建议?

    此致、

    Wilko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“494894" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639662/tmdsemu560v2stm-u-unable-to-start-debug-session-with-tmdsemu560v2stm-u-on-tms320f28388d

    我的硬件设置为:

    • TMDSCNCD28388D
    • TMDSHSECDOCK
    • TMDSEMU560V2STM-U

    此外、在评估板上、我设置了一个 S1:A =关闭

    [/报价]

    我使用的设置与 CCS 12.8 相同:

    我能够将程序连接和加载到 CPU1、并顺利连接到 CLA1:

      

    您是否使用默认的启动 GEL 文件? 如果您在 CCS 中创建了目标配置 ccxml、则应该使用默认值。 这就是我所做的。  

    、因为在启动调试会话后几乎会立即断开连接。

    发生这种情况时是否有任何错误消息?

    谢谢

    Ki