This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352 GPMC、ASYNC、读取时序、数据锁存的设置/保持

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633462/am3352-am3352-gpmc-async-read-timing-setup-hold-for-data-latch

器件型号: AM3352

您好:


我对 AM3352 GPMC 时序有一些问题。

1)
以下内容来自数据表、我认为 FA5 的起点很奇怪。
我认为 FA5 的起点应该与 FA9 和 FA10 的起点相同、如下图中的红线。 这种理解是否正确? (TRM 看起来有正确的时序)


image.png

 

2.  
我认为 FA5 是指读取数据的锁存点。
但我在数据表中找不到相应的设置/保持时间。 数据表中是否提供这些值?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:  

    [报价 userid=“6840" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633462/am3352-am3352-gpmc-async-read-timing-setup-hold-for-data-latch ](TRM 看起来时序正确)

    您能说出您所指的数字标题吗? 谢谢!

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下内容来自 P643

    今天、我收到了一封来自客户的电子邮件、他们将使用多路复用模式而不是非多路复用模式。
    因此、我们应参考下面的时序图。

    此致、

    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oba-San、

    感谢您的详细阐述。

    以下内容来自数据表、我认为 FA5 的起点很奇怪。
    我认为 FA5 的起点应该与 FA9 和 FA10 的起点相同、如下图中的红线。 这种理解是否正确?

    是的、您是对的、对起点有点困惑。 FA5 的优点用脚注 B 和其他几个位置描述。

    TRM 和 DS 图的主要区别在于、TRM 显示控制器的内部功能、而 DS 显示在 SoC 引脚上测量的表征值。 通过 TRM 图、可以更好地了解 GPMC 的工作原理以及如何设置寄存器。 DS 还提到了寄存器、但也提到了特定 SoC 的确切时序值。

    我认为 FA5 是读取数据的锁存点。
    但我在数据表中找不到相应的设置/保持时间。 数据表中是否提供这些值?

    GPMC 在 FA5 时开始读取数据引脚、并一直持续到 FA4 时间。 如 TRM 图所示、这两个参数都是可调节的。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    FA5 的起点尚不明确。
    脚注仅显示“从读取周期的开始“、但未提及读取周期的开始位置。
    它在哪里?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    谢谢你。

    专家正在度假这个星期一。

    请专家延迟响应。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    您是对的、TRM 图更准确。 FA5 从读取周期的开始处开始。 从软件发出读取命令后、读取周期从 FCLK(内部)的上升沿开始。

    FA5 是 TRM 图中的 RDACCESSTIME(寄存器设置)。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    我反复阅读 TRM 和数据表。 下面的 ppt 文件是我对读取访问的设置/保持时间的理解。

    CS 下降至数据连接存储器的最大有效时间为 75ns。
    那么我认为 RdAccessTime = 9 和 CsReadOffTime=1 是很好的配置。
    这种理解是否正确? 您能看一下计时示意图吗?

    e2e.ti.com/.../GPMC.pptx

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    RdAccessTime = 9 看起来不错。  

    1 个时钟保持时间与 OEOFFTIME 相关。 通常、最好在 NOE 发布后的 1 个时钟发布 CS、但这主要取决于存储器要求。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    关于 OE 和 CE 关系、我将检查存储器规格。

    我认为我们仍然需要 FI2 和 FI3 的最小值、它们的最小值是多少? 0ns?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    遗憾的是、如果缺少一个值、则表示此参数尚未表征。 已表征了最坏情况(最大值)延迟、应在计算中使用该值、因为这是保证值。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    但是、如果  FI2 具有较大的负值、则建立时间可能不够  

    如果  FI3 具有较大的负值、则保持时间可能不够。

    我认为、没有办法知道配置的时序是否足够或没有最小值。

    怎么想呢?

    此致、
    小畑聪

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Obata-San、

    我认为这不会有负值。 所有 IO 信号 A 与 FCLK 同步。 延迟可能会因芯片中的传播延迟而引起。

    请注意、如果需要、CS 可以通过 CSONTIME 和 CSRDOFFTIME 寄存器位延迟(例如 1 个 FCLK)、如 TRM 图所示。  

    此致、

    Stan