This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AP-Q1:如何在同一软件上调整不同的 DDR 参数

Guru**** 2925080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641315/tda4ap-q1-how-to-adapt-different-ddr-parameters-on-same-sw

器件型号: TDA4AP-Q1

尊敬的 TI 专家:

根据前面的讨论(在 Micron 和 Rayson 上使用相同 DDR 参数的客户反馈)、应力测试显示没有问题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1611933/tda4vh-q1-ddr-timing-parameters-adaption

同样、由于供应问题、客户可能会调整另一个 DDR 供应商 ISSI (IS43LQ32K01S2A-046BLI)、您会发现此 ISSI DDR 参数与 Micron 有很大不同、因此客户必须使用两个不同的 DDR 配置文件。 由于该项目已经投入大规模生产、因此维持两个不同的软件也很不方便。

因此、客户希望知道我们是否可以为客户提供一些指导、以便适应同一软件中的两个不同 DDR 配置文件。

我看到之前有针对另一位客户的一些讨论、但没有任何跟进。 在当前的 DDR 短缺问题下、当第二个源 DDR 参数与 Micron 不同时、可能存在合理的情况。

TDA4VEN-Q1:通过读取 DDR MR5 的制造商 ID — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛、配置不同的 DDR 参数

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我们知道读取 MR5 寄存器来区分 DDR 可能是一个挑战、因为这将涉及大量 DDR 初始化内部修改。 我们正在考虑与客户一起解决问题。 客户在设计电路板时、他们实际上保留了一个额外的 MCU_ADC1_AIN0 专用于硬件版本检测。

    请问您是否可以利用这个额外的 ADC 来区分不同的 DDR、对此您有一些建议吗?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户通常使用 GPIO 获取电路板版本信息、同样可以应用于组装选项(DDR 制造商)。  也可以选择 ADC 输入、不确定是否需要/需要哪种类型的初始配置才能启用 ADC。  由于 DDR 配置在引导过程中非常早、因此需要读取很少需要配置的东西。