Other Parts Discussed in Thread: AM62P
部件号: AM62P
您好、
我们正在使用 SDK 11.02.08.02 构建 AM62P 平台、并评估引导介质选项以实现最终产品布局。
我们当前的 PoC 将来自 eMMC 的 Falcon 引导用于所有元件。 在最终设计中、我们考虑混合介质引导配置:
-在 OSPI NOR 中、SBL stage1 (tiboot3.bin) 和 SBL stage2
-安全应用程序 (WKUP R5) 和车辆应用程序 (MCU R5) 固件在 OSPI NOR
- eMMC 中的 Linux 工件 (tifalcon.bin + fitImage /内核+ DTB + ATF + OPTEE)(UDA 原始区域)
您能否确认在采用 Falcon 模式的 AM62P 上是否支持此混合媒体设置? 具体来说:
1. SBL stage2(从 OSPI NOR 中运行)能否从 OSPI 加载 R5 固件、然后在同一引导流程中从 eMMC 加载 Linux 工件、同时 Falcon 跳转到内核中?
2. MCU+ SDK 中是否有任何演示该混合 OSPI + eMMC 场景的参考示例或 SBL 配置、或者这是否需要结合 sbl_ospi_linux 和 sbl_eMMC_linux 中的驱动程序进行自定义 SBL 编译?
3.是否有已知的限制或约束,我们应该知道(例如, Falcon 模式要求 tifalcon.bin 必须驻留在特定的文件系统/位置)?
谢谢你。