This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P:混合媒体 Falcon 引导 (OSPI NOR→eMMC)

Guru**** 2927790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642357/am62p-am62p-mixed-media-falcon-boot-ospi-nor-emmc

部件号: AM62P

您好、

我们正在使用 SDK 11.02.08.02 构建 AM62P 平台、并评估引导介质选项以实现最终产品布局。

我们当前的 PoC 将来自 eMMC 的 Falcon 引导用于所有元件。 在最终设计中、我们考虑混合介质引导配置:

-在 OSPI NOR 中、SBL stage1 (tiboot3.bin) 和 SBL stage2
-安全应用程序 (WKUP R5) 和车辆应用程序 (MCU R5) 固件在 OSPI NOR
- eMMC 中的 Linux 工件 (tifalcon.bin + fitImage /内核+ DTB + ATF + OPTEE)(UDA 原始区域)

您能否确认在采用 Falcon 模式的 AM62P 上是否支持此混合媒体设置? 具体来说:

1. SBL stage2(从 OSPI NOR 中运行)能否从 OSPI 加载 R5 固件、然后在同一引导流程中从 eMMC 加载 Linux 工件、同时 Falcon 跳转到内核中?

2. MCU+ SDK 中是否有任何演示该混合 OSPI + eMMC 场景的参考示例或 SBL 配置、或者这是否需要结合 sbl_ospi_linux 和 sbl_eMMC_linux 中的驱动程序进行自定义 SBL 编译?

3.是否有已知的限制或约束,我们应该知道(例如, Falcon 模式要求 tifalcon.bin 必须驻留在特定的文件系统/位置)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会将您的问题发送给我们的 SBL 专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“692281“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642357/am62p-am62p-mixed-media-falcon-boot-ospi-nor-emmc。]2. MCU+ SDK 中是否有任何演示该混合 OSPI + eMMC 场景的参考示例或 SBL 配置、或者这是否需要结合 sbl_ospi_linux 和 sbl_eMMC_linux 中的驱动程序进行自定义 SBL 编译?

    可以这样做、这种方法不应该有任何问题、但我们没有此示例、因此您必须创建自定义 SBL。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考此常见问题解答来了解如何实现这一点:关于  【常见问题解答】如何使用 MCU+SDK 从双引导介质 (OSPI NOR + eMMC) 进行引导? 

    此致、

    会面。