This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:更改其 AM620-Q1 器件的 QSPI NOR 闪存的问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638739/am620-q1-question-to-change-qspi-nor-flash-for-their-am620-q1-device

器件型号: AM620-Q1

尊敬的专家:

本地客户希望为其 AM620-Q1 器件更改 QSPI NOR 闪存。

新的闪存器件 S25FS512S 支持双 I/O 命令协议的 1S-4S-4S、但不支持 6B 命令。

客户想知道此工作是否良好、使用 SPI 引导模式进行引导、然后通过软件切换到 QSPI 1S-4S-4S。  

您会帮助检查以下问题吗?

  1. 如果这个想法是在 AM620-Q1 庆祝吗?
  2. RTOS/Linux SDK 中的 TI QSPI 闪存驱动程序是否可以支持这种新的闪存器件?  
  3.  TI 是否有类似的闪存器件驱动程序可供参考?
  4. 顺便说一下、我稍后会通过电子邮件向您发送数据表。 image.png

image.png

非常感谢!

Yong

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    我会让您尝试我生成的兼容性报告中提到的这两种引导模式。

    e2e.ti.com/.../S25FS512S_5F00_boot_5F00_report.html

    注意:这是我目前使用的一个内部工具来生成此 html 页面、您可以确保所选 闪存将在传统 SPI 引导模式 1s-1s-1s中引导、但您也可以尝试在报告中提到的 XSPI_1S_1S_1S 中引导。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    感谢您的快速回答。

    我可以从 SW 的角度就以下问题寻求帮助吗?

    1. RTOS/Linux SDK 中的 TI QSPI 闪存驱动程序是否可以支持这种新的闪存器件?  
    2.  TI 是否有类似的闪存器件驱动程序可供参考?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    1)。 是的、TI QSPI 闪存驱动程序支持这种类型的器件。 我们已在 AM243 LP 板上支持 QSPI 串行 NOR 闪存 (S25HL512T)。

    2)。 OSPI 驱动程序将保持不变、上述闪存驱动程序可以参考 QSPI 串行 NOR 闪存。

    请确保将四路使能位设置为执行四路操作、我们提供了一个 关于这些操作的常见问题解答。

    我们还有一个 用于自定义闪存集成的自定义闪存调试指南。

    此致、

    Aryamaan Chaurasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aryamaan Chaurasia

    感谢您的更新。 与客户分享、等待他们的反馈。 请预计会延迟几天。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    当然、如果客户遇到任何问题、请告知我们。

    此致、

    Aryamaan Chaurasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aryamaan Chaurasia、 Vaibhav。

    从客户获得反馈后、他们仍在努力寻找支持 1S-1S-4S 的新器件、请参阅以下内容。 那对于快速启动会更好。

    您是否可以帮助检查 AM620-Q1 是否可以在 QSPI 引导模式下使用此器件? 规格将通过电子邮件发送给您。

    S25HS256T、S25HS512T 、S25HS01GT、S25HL256T、S25HL512T S25HL01GT

    1.在 1s-1s-4S 模式下支持读取命令 6B。

    2.高达 166MHz 时钟速度。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    S25HL512T 是使用 AM243 LP TI EVM 测试的闪存之一。

    也应该能够在 AM62x 上支持、让我检查一下我们使用此闪存进行测试的频率和其他参数。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    是否有任何更新?

    也应该能够在 AM62x 上提供支持、让我检查一下我们使用此闪存测试的频率和其他参数。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用 AM243 LP 进行了测试、 并采用了 S25HL512T 闪存:

    • 读取@ 100MHz
    • 擦除和写入@ 25MHz

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    感谢您的支持。 已将信息分享给客户并等待反馈。

    关闭此 TT。

    非常感谢!

    Yong