This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 从 64MB NOR 闪存引导、QE 位= 0

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642220/am6442-am6442-boot-from-a-64mb-nor-flash-with-qe-bit-0

器件型号: AM6442

您好:

64MB USON-8 封装 NOR 闪存、ISSI IS25WJ064F-JTLE 在上电时的 QE 位= 0。  

  1. AM6442 是否可以在 xSPI 引导模式下从该 NOR 闪存引导? (使用传输模式 SPI 1S-1S-1S)
  2. 这是唯一可以与该 NOR 闪存器件一起使用的引导模式吗?  
  3. 如果为 QSPI 设置了 BOOTMODE [6-3]引脚并为 SPI 设置了 BOOTMODE[12-10]引脚(备用引导模式引脚)、则在 QSPI 引导失败后、是否可以在 SPI 1S-1S-1S 中引导?

提前感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niculina、

    感谢您联系 Sitara MPU 硬件应用支持团队。

    ] AM6442 能否在 xSPI 引导模式下从该 NOR 闪存引导? (使用传输模式 SPI 1S-1S-1S)

     ISSI IS25WJ064F 数据表部分:

    和 AM64x、TRM 初始化一章、第 xSPI 引导加载程序运行:

    展示了  AM64x ROM 1S-1S-1S xSPI 从该 NOR 闪存引导 可能是 可行的。

    但是、到目前为止、我在 NOR 闪存数据表中没有发现任何关于存储器器件与 JESD251、JESD251-1(即 xSPI 协议标准)兼容的提示。

    因此、我将需要我们的 AM64x OSPI 专家 Vaibhav 来确认、AM64x ROM 可以在 xSPI 1S-1S-1S 引导模式下从 IS25WJ064F-JTLE 存储器引导。

    此外、对于 xSPI 引导模式、请考虑 AM64x/AM243x 器件勘误表修订版 1.0_2.0 (sprz457j)/ 公告手册 i2257:

     

    这是唯一可用于此 NOR 闪存器件的引导模式吗?

    或者、   AM64x ROM 应支持在标准 SPI 引导模式 (1S-1S-1S) 下从 ISSI IS25WJ064F 引导。

    从 ISSI IS25WJ064F 数据表中可以看出、在此引导模式下、闪存“正常读取“命令的格式 0x03:

    与同一读取命令的 ROM 预期 SPI 格式兼容:

    从上面的 AM64x TRM 部分“SPI 引导加载程序运行“中可以看出、 OSPI0_CLK 的工作频率要低得多的 — 6.25MHz。 此外、  ISSI IS25WJ064F 数据表的“正常读取操作 (NORD、03h) “部分阐明了数据路径 — 命令和地址通过 SI 线路传递(AM64x OSPI DQ0 输出)、而存储器返回的数据在 SO 线路上输出(发送到 AM64x OSPI DQ1 输入)。  

    如果为 QSPI 设置了 BOOTMODE [6-3]引脚、并为 SPI 设置了 BOOTMODE[12-10]引脚(备用引导模式引脚)、则在 QSPI 引导失败后、是否可以在 SPI 1S-1S-1S 中引导?

    如果  ISSI IS25WJ064F-JTLE 的 非易失性 QE 位= 0、且选择 QSPI 引导作为主引导模式、则引导应失败、因为 AM64x OSPI 主机将通过 DQ0-DQ3 线路而不是仅通过 DQ1 线路 (QE = 0) 从闪存读取引导数据。 如果选择标准 SPI 作为备用引导模式接口、则 在主 QSPI 引导失败后将进行 SPI 引导尝试、引导整体应成功。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我将需要我们的 AM64x OSPI 专家 Vaibhav、 以确认在 xSPI 1S-1S-1S 引导模式下可以从 IS25WJ064F-JTLE 存储器引导 AM64x ROM。

    传统 SPI 引导也可以与 xSPI 1S-1S-1S 一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    非常感谢您的确认!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Niculina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vaibhav!

    此致、

    Niculina