器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件
我目前正在使用 Processor SDK 版本 11.02.00.04 开发基于 DRA821 处理器的定制电路板。 在器件树中启用 WKUP I2C 节点时、我会在启动期间遇到内核崩溃。
以下是我使用的 WKUP I2C 节点配置:
&wkup_i2c0{
状态=“正常“;
pinctrl-names =“default“;
pinctrl-0 =<&wkup_i2c0_pins_default>;
时钟频率=< 400000>;
};
&wkup_pmx2{
wkup_i2c0_pins_default:wkup-i2c0-default-pins{
pinctrl-single、pins =<
J721E_WKUP_IOPAD (0x98、PIN_INPUT_PULLUP、0)/* WKUP_I2C0_SCL /
J721E_WKUP_IOPAD (0x9C、PIN_INPUT_PULLUP、0)/ WKUP_I2C0_SDA */
>;
全部引导;
};
};
应用此 dtb 后、内核在启动期间崩溃。 

请您提供以下帮助:
- 在 DRA821 上启用 WKUP I2C 所需的正确配置。
- 任何必须启用的其他依赖项(时钟,电源域或 TI-SCI 配置)。
- 这是否与中断配置缺失/不正确或引脚多路复用设置有关。
- 在 SDK 11.02 中与 WKUP I2C 相关的任何已知问题或补丁。
如果需要任何其他日志或调试信息、敬请告知。