This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:确认 0.85V 与放大器、3V3&1V8 的电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641722/am2754-q1-confirm-the-current-of-0-85v-3v3-1v8

器件型号: AM2754-Q1

查看 AM2754&2752 的数据表、但找不到 0.85V &3V3&1V8 的电流。 需要选择电源 IC。 请帮助确认。

我还申请了 AM275x 和 TPS6522X 的设计源、请您帮助检查申请状态。 谢谢。

和 I image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 我们将审核该申请并在接下来的 2 个工作日内提供更新。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。 您是否在寻找最大额定电流来设计定制电源解决方案?

    谢谢、

    Brenda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  我们 可以 通过私人 E2E 消息分享 AM275 最大电流等级(在接受 E2E 朋友申请后)。 在设计分立式电源解决方案时、请确保涵盖所有 MCU(和外设)要求。 我们看到了多种 仅适用于正常运行的定制电源解决方案。 它们涵盖了基本的上电电压/序列要求、但不包括正确的断电时序、故障、复位逻辑等 如果要用分立式元件替换 PMIC 以降低成本、请确保分立式解决方案集成了逻辑、以替换 PMIC 中集成的序列发生器和监控器。  

    谢谢、

    Brenda