This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:关于 TX 组信号的 OUT 偏斜时间的说明

Guru**** 2896920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641410/tda2p-acd-clarification-on-out-skew-time-of-tx-group-signals

器件型号: TDA2P-ACD

根据数据表、没有有关 TX 组信号的输出偏斜数据的信息、是否需要从数据表中参考任何其他内容来获取输出偏斜(抖动)方面的信息? 同时、您能否告诉我、我是否可以使用 RGMII 标准加速 (v1.3/v2) 对 TDA2PHVRQAPBRQ1 IC 的输出偏斜进行+/–500ps 的测量? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahana

    数据表提到、RXC 必须从外部延迟到 DATA/Ctrl 引脚。  

    而 TXC 在驱动到引脚之前会在内部延迟。  

     

    因此、通过 RGMII-ID 在 TX 数据引脚中内置偏斜。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我们充分理解、必须引入该延迟、以满足设置/保持时间要求@接收器端部

    因此我们需要输入该延迟的偏差编号。

    参考 snla243、相关参数将是“数据到时钟输出偏斜“或“引入延迟的变化“。

    TDA2P 数据表遗漏了此类偏差值。
    或者、我们可以直接遵循 RGMII V1.3/V2.0 规范、但请确认 TDA2P 对该参数的容差是否更严格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bartlomeij,

    启用内部延迟后、符合 TX 数据到时钟偏差规格并符合该规格。