This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P 入门套件 EVM 设计问题

Guru**** 2920980 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643486/am62p-q1-am62p-starter-kit-evm-design-queries

器件型号: AM62P-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM62PSK-AM62P-LP、SK-AM62

尊敬的团队:

我们在设计中使用了 PROC164E2、AM62P 入门套件 EVM。 请提供以下问题的支持:

哪一个是用于 SOC 的唤醒 UART?
Debug_UART.jpg

哪些 MCAN 实例属于 MCU R5F 内核?  

MCAN.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    感谢您的查询。

    哪些 MCAN 实例属于 MCU R5F 内核?  [/报价]

    请详细说明该查询。

    您是指从 R5F 访问 MCAN 吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    我这边有 2 个问题。 请在下面找到它们:

    1. 在 AM62P 入门套件 EVM 原理图中、有一个部分用于将 UART 引脚与 FT4232 连接。 请说明哪个 UART 实例用作 SoC 的唤醒 UART。
    2. 在 MCAN0 和 MCAN1 中、请分别说明哪个 MCAN 实例属于哪个 MCU R5F 内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    请打开数据表、转到“引脚属性“部分并搜索 VDDSHV_CANUART。

    以 VDDSHV_CANUART 为基准的 IO 和接口支持唤醒。

    我是设计中的电路板、还是已经构建并进行测试?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    请参阅以下内容。 请告诉我这是否回答了您的查询。

    数据表参考

    表 5-1. 引脚属性(AMH 封装)(续)

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我将澄清以下问题:

    • 哪个 UART 接口 UART0 或 UART1 用作 SoC 域中应用内核的调试 UART? 为什么连接两个 UART 接口来调试应用内核的 UART 输出?

     

    • MCU CAN0 和 MCU CAN1 是否都属于 R5F MCU 内核、或者是否将一个分配给器件管理 R5F 内核? 请阐明哪个 CAN 接口属于器件管理内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    谢谢你。  

    有关 UART 相关查询、请参阅以下常见问题解答。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    MCU CAN0 和 MCU CAN1 是否都属于 R5F MCU 内核、或者是否将一个分配给器件管理 R5F 内核? 请阐明哪个 CAN 接口属于设备管理核心。

    我怀疑您应该能够访问这两个 CAN 接口。

    让我重新分配给软件专家进行评论。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    请尽快联系软件专家、我们需要这些信息来推进设计项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    谢谢你。

    该线程已分配给软件专家。

    请给他一些时间来回应。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的更新。

    当然、我会等待软件专家的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    感谢您的理解、感谢您的理解。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    MCU CAN0 和 MCU CAN1 是否都属于 R5F MCU 内核、或者是否将一个分配给器件管理 R5F 内核? 请阐明哪个 CAN 接口属于设备管理核心。

    AM62P 总共有 4 个 MCAN 实例、其中 MCU_MCAN0/MCU_MCAN1 分配到 MCU 域、MCAN0/MCAN1 分配到主域。

    DM R5 仍可以访问所有这 4 个 MCAN 实例、无论它们位于哪个域。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    感谢您的答复。

    请确认以下查询:

    • 哪个 UART 接口 UART0 或 UART1 用作 SoC 域中应用内核的调试 UART? 为什么连接两个 UART 接口来调试应用内核的 UART 输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    我可能没能加入常见问题解答、请参阅以下内容。

    [引述 userid=“177086“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643486/am62p-q1-am62p-starter-kit-evm-design-queries/6338228

    您好、Nithin、

    谢谢你。  

    有关 UART 相关查询、请参阅以下常见问题解答。

    此致、

    Sreenivasa.

    [/报价]

    (6)【常见问题解答】SK-AM62:不同 UART 的用途 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    您能否确认对于 SK-AM62P-LP、我们正在使用此 EVM 套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    请确认 Am62x 和 AM62P 的常见问题解答是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    谢谢你。

    常见问题解答适用于所有 AM62x 处理器系列

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    但 AM62x 和 AM62P 有不同的系列、对吧?

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj40e/spruj40e.pdf?ts = 1778483241402&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F
    www.ti.com/.../spruja2a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    谢谢你。

    但 AM62x 和 AM62P 的系列有所不同?

    不确定我是否理解您的顾虑。

    这些都是修士的家庭。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    AM62P 将位于 AM62x 系列下、在常见问题解答中、我们可以参考 SK-AM62 部分以了解 UART 用例。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    AM62P 将隶属于 AM62x 系列?在常见问题解答中、我们可以参阅 SK-AM62 部分以了解 UART 用例?

    是的。

    此致、

    Sreenivasa.