This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:GPIO0/GPIO1 冲突

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1644548/tda4ven-q1-gpio0-gpio1-conflict

器件型号: TDA4VEN-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

GPIO0_60

image.png

GPIO1_60

image.pngimage.png

image.png

image.png

GPIO1_60 不对应

 

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu

    我也能看到这个问题。 看起来与 OLDI0 共享的所有 GPIO 引脚都已断开。  我已告知我们的开发团队。

    同时、器件树的偏移量/宏应为:

    J722S_IOPAD(0x027c, PIN_INPUT, 7)

    您还需要为 GPIO1_61 设置引脚多路复用、因为它是 OLDI0_A4P/N 的配对

    J722S_IOPAD(0x0280, PIN_INPUT, 7)

    数据表 节选:

    “这些引脚的 GPIO 功能通过对每个 OLDI 对的两个 PADCONFIG 寄存器设置 MUXMODE = 7 来配置。 正极引脚的 PADCONFIG 寄存器控制正负引脚的 ST_EN 和 PULLUDEN。 这些引脚上仅提供下拉电阻、PULLUDEN 为高电平有效。“

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:  

    请参阅最新的数据表。

    要在 SysConfig PinMux 工具中配置这些项目、请在最新版本的工具的左侧添加一个 OLDI_GPIO 实例、并考虑 Jared 的注释。 示例:  

    此致、
    标记