This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A7-Q1 断电序列

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1, TPS6593-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1644094/am62a7-q1-am62a7-q1-power-down-sequence

器件型号: AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS6593-Q1

我们正在使用 AM62A7-Q1 和 TPS6593 的组合、但我对断电序列有疑问:

从 AM62A7-Q1 (page97-98) 的 DS 中、我发现断电时序与下图类似 。  这是否意味着在我们下拉 MCU_PORz 后、我们可以直接关闭 VSYS (3.3V) 稳压器、而无需先通知 TPS6593?  

  1. image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 您的设计中的“VSYS (3.3V)“是什么?  如果您指的是连接到 PMIC 输入电源引脚的前置稳压器、则它必须在有效电压电平下保持导通状态、直到 PMIC 完成断电序列(不仅直到 PORz 变为低电平)。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    这是来自 DS 第 94 页的 VSYS 的定义、我认为从您的答复中可以得出相同的含义:

    这是否意味着上图中的波形 A 不正确?

    您能否在下面的状态图中指出正常的断电例程(从“任务状态“到“无电源“)? 在关闭 PMIC 输入电源的前置稳压器之前、我是否必须先发送关闭请求以将器件状态转换为 LP 待机状态? 如状态图中所示、只要电压达到阈值、所有状态都可以正常转换为“备用“和“无电源“状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS6593-Q1 PMIC 可进行配置。 要了解如何配置电源状态以及相应的触发器、我建议参考应用使用的特定 OPN 的用户指南或应用手册。 例如、如果您的应用程序使用 TPS65931211RWERQ1 (AM62A EVM 上使用的 PMIC OPN)、则可以在以下链接中找到用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm3  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    实际上、我已经阅读了本用户指南、但状态机甚至没有包含“无电源“状态。 我现在使用 AM62A7-Q1 和 TPS65931211RWERQ1 (AM62A EVM 上使用的 PMIC OPN) 的组合。 这个问题很简单。 我只需要一个正常的断电过程。 从决定开始关断的那一刻起、到关闭 VSYS (3V3) 输入为止、我必须做什么(在我看来,PMIC 和 soc 的无电源状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常的有序断电序列可由硬件(将 ENABLE 引脚拉至低电平)或软件 (TRIGGER_I2C_0=1) 触发。 只有在断电序列完成后、才能关闭前置稳压器。   

    从 TPS65931211-Q1 用户指南中

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    让我困惑的另一点是、从断电时序波形 J&K 来看、在 PORz 置为有效后、外部晶体仍在振荡、这似乎有点奇怪。 同时、我在引脚属性表的“复位期间的焊球状态“中发现它们为空白。

    image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定我是否理解这里的问题。 MCU_OSC 是高频振荡器的输入。 并不是进入时钟架构的实际 HFOSC0_CLKOUT。 只要相应的电源 电压降至有效电压电平以下、器件就会停止计时。 例如、AM62A EVM 使用一个由 VDDA_1P8_1P8 供电的外部振荡器。 如果您检查断电序列、则 MCU_OSC_XI 在 VDDA_1P8_XI 下降期间变为低电平。  

    谢谢、

    Brenda