This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:POK 启用源选择

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645675/am6442-pok-enable-source-selection

器件型号: AM6442

尊敬的 Champs:

POK_EN_SEL 的“硬件关断“是指什么? 是否有可用于启用 POK 的 HW 引脚?

1.png

此致、

Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、  

    在设计中、硬件连接基本上是强制的 1 或 0、不能更改。 这用于在未允许用户修改状态或 IP 输入时静态配置状态或输入。 在这种情况下、有两种不同的方法来设置 Pok 的使能信号。 有一个基于硬件的连接和一个 MMR、可用作 POK 的使能源。  

    在 AM6442 POK 的实践中、该硬件关断状态在设计中为零(禁用)。 因此、为了启用 POK、需要将该 POK_EN_SEL 设置为“1“以将 POK 使能信号路由到 PRG_PP0_CTRL MMR、并且需要在 PRG_PP0_CTRL MMR(同一寄存器)中为所需的 POK 设置使能。  

    在这种情况下、相同寄存器中各个 POK OV/POK EN 的复位值为“1“、因此将 POK_EN_SEL 设置为“1“将启用该寄存器中包括的所有 UV。  

    没有用于启用/禁用 POK 的 HW 引脚。  

    谢谢、

    Chris