This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于 I2C 扇出编号

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638489/tda4ven-q1-about-the-i2c-fan-out-number

器件型号: TDA4VEN-Q1

你(们)好

在我们正在开发的原型中、连接了 8 个 I2C 从器件(主器件:TDA4VEN、从器件:8 个器件)。  

但是、由于有许多从器件、我们发现通信波形的上升沿很慢、并且波形具有较低的压摆率。  

1) 您能告诉我们推荐的扇出编号吗?  
2) 作为对策,我们正在考虑增加 I2C 总线的数量。 我们目前正在使用 WKUP_SCL/SDA、但是否可以使用其他 I2C 接口? (例如 MCU_I2C0_SCL/SDA)  
目的是寄存器初始化和定期监控。  
3) 如果有任何其他反措施的想法,请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi Furuna Yamamamamoto、

    请稍等片刻。

    我们将尽快回复您。

    感谢您耐心等待。

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi Furuna Yamamamamoto、

    您使用的是哪个 SDK 及其版本?

    对于 I2C、您使用哪种模式?

    使用 i2c 通信可实现什么目标?

    您认为最好在调试时了解一些额外的细节。

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Vinit-san、

    >您使用的 SDK 及其版本是什么?

    - ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_01_00_03
    - ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04

    >对于 I2C、您使用的是哪种模式?

    - FastMode (400k bps)

    >您的目标是通过 i2c 通信实现什么?

    - 初始设置(寄存器设置)和定期监控各种 IC

    >您认为调试时需要了解的一些其他详细信息。

     没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    我们就在这里。 由于周末、预计会有一些延迟。

    Reagards、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    对于您的寄存器初始化和监控应用、是否可以接受将 I2C 速度从 400kHz 降低到 100kHz?

    如果是、请尝试将速度降低到 100kHz(标准模式)、并告诉我这对工作有什么影响。

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinit-san:

    感谢您的建议。 我将检查 100kHz 下的性能是否令人满意。

    您对以下想法有何看法?

    作为对策,我们正在考虑增加 I2C 总线的数量。 我们目前正在使用 WKUP_SCL/SDA、但是否可以使用其他 I2C 接口? (例如 MCU_I2C0_SCL/SDA)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    作为对策、我们正在考虑增加 I2C 总线的数量。 我们目前正在使用 WKUP_SCL/SDA、但是否可以使用其他 I2C 接口? (例如 MCU_I2C0_SCL/SDA)[/报价]

    是的、您也可以选择这种方法。

    您可以使用 i2c 总线扩展器将所有从器件连接到一条 i2c 总线。

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinit-san:

    是否可以将端接电阻从 2.2kΩ 更改为 500Ω? 我尤其担心 TDA4VEN 外径的输入电流

    在下一个原型中、我们计划添加 I2C 扩展器、但当前评估的电路板无法适应该扩展器。

    因此、作为临时措施、我们正在考虑应用一种允许波形幅度波动的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    我建议您遵循 数据表 的第 6.7.1 节、其中包含有关开漏、失效防护电气特性的详细信息。

    我会请求您为该问题创建另一个有关硬件的查询。

    此致、

    Vinit