This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:咨询 MOTOR-CONTROL-SDK 电机控制 SDK 中 Tamagawa 编码器工程的定制

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645221/motor-control-sdk-am243x-inquiry-about-customization-of-tamagawa-encoder-projects-in-am243x-motor-control-sdk

器件型号: AM243X - MOTOR-CONTROL-SDK

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我想问一些有关 AM243x 电机控制 SDK 中包含的与 Tamagawa 编码器相关的工程的问题。


1.目标

我想定制和使用中包含的 Tamagawa 编码器工程示例
motor_control_sdk_am243x_09_02_00_12


2.问题

请你就以下几点提供指导:

  • 如何重建以下库:
    motorcontrol_tamagawa.am243x.r5f.ti-arm-clang.release.lib

  • 模块结构(作为顶层工程) tamagawa_diagnostic 以及引用的文件夹与源代码之间的关系:

    C:\ti\motor_control_sdk_am243x_09_02_00_12\examples\position_sense  
    C:\ti\motor_control_sdk_am243x_09_02_00_12\source\position_sense\tamagawa
    

3.当前状态

以下工程已成功导入 CCS 并编译后未出现问题:

  • Tamagawa_diagnostic_single_channel_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang
  • Tamagawa _single_channel_am243x-evm_icssg0-pru1_fw_ti-PRU-CGT

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想定制和使用中包含的 Tamagawa 编码器工程示例
    motor_control_sdk_am243x_09_02_00_12.

    是否有任何理由使用 09.02.00.12 版本而不使用最新的 2025.00.00.06 版本?

    如何重建以下库:
    motorcontrol_tamagawa.am243x.r5f.ti-arm-clang.release.lib[/报价]

    这可通过在 Motor Control SDK 文件夹中的 CMD 提示符或 bash 中运行以下说明来重建。 (这些步骤适用于 09.02.00.12 版本)

    make -s -f makefile.am243x motorcontrol_tamagaw_r5f.ti-arm-clang

    make -s -f makefile.am243x motorcontrol_tamagaw_r5f.ti-arm-clang profile=debug

    您还可以从 Motor Control SDK 文件夹中运行“make help“、了解要使用的 make 指令。

     

    此外、您是否已经查看了介绍 Tamagawa 定制的 SDK 文档中的此页面?

    AM243x 电机控制 SDK:如何针对基于 UART 的定制协议修改 Tamagawa 软件和固件?

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    感谢您的答复。

    关于 SDK 版本、我们继续使用版本 09.02.00.12 的原因是、如果我们升级到最新版本 (2025.00.00.06)、我们担心系统其他部分可能受到的影响。 由于我们当前的开发环境基于版本 09、因此我们希望在此阶段避免版本变更导致的意外问题。

    关于库重建过程、我了解您的说明。 非常感谢您的明确解释。

    此外、关于 SDK 文档、我已经查看了 09 版本的 Tamagawa 定制页面。

    此致、
    Maeda