This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-SDK:CCS 12.4.0

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643068/msp430-sdk-ccs-12-4-0

部件号: MSP430-SDK
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

我需要通过命令行修改 CCS 工程。 我想设置预定义符号的值:

image.png

 

例如、我想设置 HWID_VARIAND=4711。 如何使用 CLI 执行此操作、类似于上面的 scrennshoot。

我需要以下样式的命令:

Eclipse -data -nosplash -application com.ti.ccstudio.apps.modifyProject -ccs.project

 

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    上一个主题是否解决了您有关在 CLI 中预定义符号的问题?
    CCSTUDIO:CCS MSP430 Compiler // Predefined Symbol // Symbol with value

    在这个线程中,你可以这样做:-- define=HWID_Variant=4711

    如果您需要进一步的支持、我可以在相应的团队中循环。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论,但我喜欢通过 CLI 设置这个变量。我需要这样的命令

    eclipse-data -nosplash -application com.ti.ccstc.apps.modifyProject -ccs.project

    来修改这个值。

    执行以下命令:

    Eclipse -data -nosplash -application com.ti.ccstudio .apps.modifyProject -ccs.project  --定义= HWID_variant=4711

    工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    联系软件工具团队以帮助支持您的问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“474063“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643068/msp430-sdk-ccs-12-4-0/6337954

    执行以下命令:

    Eclipse -data -nosplash -application com.ti.ccstudio .apps.modifyProject -ccs.project  --定义= HWID_variant=4711

    工作?

    [/报价]

    编号 试用(假设您使用的是 Linux):

    Eclipse -data -nosplash -application com.ti.ccstudio.apps.modifyProject -ccs.project -ccs.setCompilerOptions “--define=HWID_variant=4711“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢该命令、这很适合附加定义。

    我的问题是、它不会替换 define、请参阅我的编译日志:

    --define=__MSP430F5132__ --define=HWID_VARIANT=1930 --define=HWID_VARIANT=1830

    因此、我还需要使用命令从我的工程中删除 uch 设置。

    再次感谢您的大力支持。

    BR、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我还需要使用命令从我的项目中删除 uch 设置。

    在“!“前添加 选项前。 示例:

    Eclipse -data -nosplash -application com.ti.ccstudio.apps.modifyProject -ccs.project -ccs.setCompilerOptions “--define=HWID_variant=4711“

    以上操作会从预定义名称列表中删除 HWID_VALANT=4711(如果存在)。

    谢谢

    Ki