This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6441:定制 AM6441 电路板上的 USB DFU 启动

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645459/am6441-usb-dfu-bring-up-on-the-custom-am6441-board

器件型号: AM6441

您好:
 
我们目前正在调试定制 AM64x 板上的 USB DFU 启动。
 
当前观察结果:
  1. 电路板正在成功进入 UART/USB DFU 引导流程。
  2.  tiboot3.bin 加载成功。
  3. SPL 执行也正在正确启动。
 
但是、在 SPL/U-Boot DFU 初始化期间、USB 小工具/器件初始化失败、主机 PC 无法检测/枚举电路板作为 USB DFU 器件。
 
SPL 会尝试 DFU 引导并失败、其中:
它会尝试从 DFU 进行引导
未找到 USB 设备
UDC_DEVICE_GET_BY_INDEX 失败
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###
在 DTS 中完成节点更改

&usbss0{
       全部引导;
       TI、VBUS 分压器;
       仅 TI、USB2;
};

 

&usb0{
       全部引导;
       DR_MODE =“外设“;
       最大速度=“高速“;
       pinctrl-names =“default“;
       pinctrl-0 =<&MAIN_usb0_pins_default>;
};

PFA dtsdts.zip 
 

配置集

CONFIG_SPL_USB_GOTIDLE=y
CONFIG_USB_CDNS3=y
CONFIG_USB_CDNS3_GOODITE=y
CONFIG_SPL_DFU=y
CONFIG_USB_GOODT_DOWNLOAD=y

 
我们能够使用 DFU-USB-Flasher 在评估板上成功刷写。
 
您能为定制硬件提供上述问题的指导吗?
 
谢谢。此致、
Snehal