This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1105:MSPM0C1105 — 无法连接/擦除

Guru**** 2956770 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0C1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645441/mspm0c1105-mspm0c1105---cannot-connect-erase

器件型号: MSPM0C1105
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

在尝试通过 SWD 接口擦除或连接到 MSPM0C1105 时遇到以下错误。 我使用安装了最新软件的 SEGGER 8.19.28 J-Link Plus 紧凑型编程器。 我还尝试将 UniFlash 与 SEGGER 仿真器配合使用、但仍然无法正常使用。 芯片很可能被锁定。 是否有办法解锁?  

 

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您可以尝试运行附加的脚本来执行恢复出厂设置: e2e.ti.com/.../Factoryreset_5F00_Jlink.zip

    您将需要更新脚本文件中的器件。

    如果这不起作用、您是否可以访问 xds110?

    此致、
    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、一切顺利!