This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:LP-AM243:如何将固件刷写到闪存中、以便在下电上电后运行

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647096/re-lp-am243-how-to-flash-firmware-to-flash-memory-so-it-can-run-after-a-power-cycle

主题中讨论的其他器件: SysConfig、 LP-AM243

嗨、Jomy、

好的、我理解。

我还有一个问题。 我使用开发板 LP-AM243 修订版 A。我检查原理图后、闪存大小为 512Mb。 但是、在一些示例代码中、闪存大小仅配置为 512KB。 我是否可以将固件 SysConfig 中的闪存大小调整为 512Mbit?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayu Eko:

    我已经将其拆分成了一个新主题。 原始线程:   LP-AM243:如何将固件刷写到闪存中、以便在下电上电后运行 

    是的、电路板在物理上具有 512Mbit (64MB) 闪存、您可以根据需要将固件/SysConfig 配置为使用更大的大小。 示例中的 512KB 通常只是软件分区/布局选择、而不是硬件限制。

    谢谢、

    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的解释。

    现在很清楚了。