This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612:DP83826AIRHBR 的网络链路连接问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645083/am2612-am2612-network-link-up-issues-with-dp83826airhbr

器件型号: AM2612
主题: DP83826EVM 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我们将使用 TI AM2612(ZEJ 封装)MCU 以及配置为 100Mbps RMII 模式的 DP83826AIRHBR 以太网 PHY。

硬件详细信息

a) PHY: DP83826AIRHBR

b) 脉冲变压器: B78476A8065A003

C) RJ45 连接器: RJHSE5381

查询:

我们已经验证了 MAC 环回PHY 环回 测试用例、在这两种情况下、网络都从软件端成功启动。

但是、通过外部以太网电缆连接时、我们无法建立网络链路。

当前 PHY 配置:

a) 从 MCU 连接的 RMII 信号。

B) VDDA3V3 和 VDDIO 随附 3.3V 电压

c) RESETn 使用 2.2kohms 电阻上拉至 VDDIO。

d) 使用 2.2k Ω 电阻将 PWRDN 上拉至 VDDIO。

我们随附了相关的原理图供您参考。

请查看硬件设计并分享您的反馈或建议。

image.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此致

Ganesh Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    一个请求是、您可以在尝试实现链路建立时共享一个 PHY 寄存器和 CPSW 统计信息转储库吗? 这将帮助我们找出问题的根源、因为我们没有重现此问题的设置。

    我还将请硬件团队的其他人员查看所附的原理图。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

    我想跟进您的 DP83826AIRHBR 以太网 PHY 链路建立问题。 这是我上次回答大约一个星期,我想检查一下你的进度。

    快速状态检查:

    您是否能够:

    1. 根据 Shaunak?请求捕获 PHY 寄存器转储(寄存器 0x00、0x01、0x02、0x03、0x1F)
    2. 验证硬件上的复位时序和磁性元件终端?
    3. 请测试我概述的任何调试程序?

    如果您仍遇到问题:

    我很乐意继续帮助您进行故障排除。 即使是部分信息也会有所帮助、例如:

    • 您能否通过 MDIO 成功读取 PHY ID 寄存器?
    • 连接电缆时、链路 LED 状态显示什么?
    • 您是否尝试过强制 100 Mbps 全双工模式(禁用自动协商)?

    如果您已解决问题:

    太棒了! 您能否分享根本原因是什么以及如何解决? 此信息有助于其他可能遇到类似问题的社区成员。

    如果您需要更多时间:

    没问题 — 只要告诉我们您仍在努力,我们就会保持该线程开放。

    期待收到您的回复。

    此致、
    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleenor、

    感谢您对此的关注。

    让我在这里澄清一下

    这完全与软件 SDK 问题有关、因为这是 EVK 中使用的不同 PHY 设计、我们观察到 SDK 存在一些与 PHY 版本检测相关的问题、其次是硬编码 IO 扩展器代码、以及用作交换机或双 MAC 的配置。

    我们确定了这些问题并在 TI 的帮助下对其进行了更改、最后是链路正常工作。

    此致

    Ganesh Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“548518“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645083/am2612-am2612-network-link-up-issues-with-dp83826airhbr/6353874

    我们确定了这些问题并在 TI 的帮助下对其进行了更改、最后是链路正常工作。

    [/报价]

    尊敬的 Ganesh:

    是否可以关闭该主题?

    此致、
    Shaunak