器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH
您好 TI
在我们当前的大规模生产项目中、我们在更换 LPDDR4 芯片时遇到了一些问题。 请查看 DDR 参数并针对这些问题提出可能的解决方案建议。
SoC:j784s4 TDA4VH SDK:0900 LPDDR4 型号:NT6AN512T32AC-J2H(用 2GB 芯片替换单个 8GB 芯片)
附件是原始 DDR 配置文件和生成的版本 0.10.0 的 DTSI。
问题如下:将频率设置为 3733MHz 并通过 SPL 引导时、电路板进入 DFU 模式。 TIBoot3 成功刷写并引导成功、TISPL.bin 成功刷写。 但是、当执行到达 OPTEE 的末尾时、电路板会退出 DFU 模式。 日志如下所示、后续的刷写无法继续。
然后、我尝试将频率降低到 1600MHz。 引导日志如下所示 :nanya-1600.txtnanya-1600.txt;DDR 初始化似乎失败。
请查看此问题。
我期待着你的答复!

k3-j784s4-ddr-evm-lp4-3733-nanya.txt