This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:USB2.0 原理图

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637554/tda4ven-q1-usb2-0-schematic

器件型号: TDA4VEN-Q1

你(们)好

[关于申请编号 E2E1633812]

请告诉我有关 USB0_DRVVBUS 的电路图。  
在外部电路中的三个电阻中、是否可以将 16.5k Ω 更改为 16k Ω?  
我们在公司内没有可用的阵容、如果可能、我们希望进行更改。

 

此致、USB0_DRVVBUS.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furuna,

    经过新修改后、引脚上仍将具有 3.3V 电压、且不在 Vbus 运行的限制范围内。 19.5/29.5*5 = 3.3V。  您也应该没问题。  

    编辑:实际上是 5V/3 = 1.67。 这种更改应该没问题、因为您处于 USB_Vbus 的范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Rao-San、

    感谢您的答复。

    我为业余问题道歉,但请教我。

    对施加到 VBUS 端子的 1.67V (=5V/3=5V/(10k/29.5k)) 的要求是什么?

    这是否是器件侧 VBUS 端子的通用输入规格?

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna-San:

    数据表指定 USB_VBUS 的有效范围为 b/w 0-3.6V (max)。 只要处于该限值内、就应将其视为有效输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao-San:

    感谢您的解释。
    我开始一点点地理解。
    我在下面的理解是否正确?
    1) TDA4VEN VBUS 端子的用途是确定主机是否已连接。
    2) 目标是确定是否存在主机连接、因此 USB0_VBUS 上约 1.67V 的输入电压可以正常工作。

    关于上述第 2 点)、
    3) 在数据表中、USB0_VBUS 端子的输入电压范围(识别主机连接的电压)是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furuna-San,

    是的、您的理解是正确的、只要连接设备、Vbus 和 Vbus 检测对于运行至关重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Rao-San、

    如果 VBUS 端子的输入电压范围为 0 至 3.465V、三个分压电阻器是否正常且容差为 10%?

    电流常数的典型值为 1.67V。

    此致、

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    电压似乎会降至 1.55V、下降幅度为 10%。 是否也根据容差来限制电阻器可用性? 我建议按照数据表的建议将其保持在 1%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao-San:

    抱歉、我似乎不理解数据表。

    “USB0 电平转换的 VBUS 输入“列为“0 - 3.465V。“

    确认主机已连接到 USB0 通道时、VBUS 输入电压电平是多少?

    不是从最小 0V 到最大 3.465V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    是、b.w 0V 至 3.465V 是有效范围。 连接设备并将 SoC 配置为主机模式后、Vbus 将通过电源开关供电并为设备加电。  

    USB_Vbus 需要完全断电至 0V、然后再次斜升以连接设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、

    我知道 VBUS 端子的有效输入范围是 0V - 3.465V。
    那么、SoC 识别到主机已连接时的最小输入电压电平是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamaoto-San,

    USB 规范提到、器件必须能够在达到 4V 的 Vbus 范围内连接。 低于该阈值时、它可能无法正确枚举或工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、

    很抱歉反复询问。 关于连接到 VBUS 电路的分压电阻器、所需的最小额定电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    让我与我的专家协商、然后再继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解这个问题。  USB VBUS 规格状态最小 VBUS 为 4.35V。  电路支持该最小电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    打扰一下。 我能够通过计算找到它。

    此致、