Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
器件型号: TDA4VM-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
感谢您之前的指导、我们已成功解决了 I2C/DTS 问题。 TDA4VM 现在已成功探测 D3CMC69N (IMX390) 传感器、并且我们可以平滑捕获 12 位原始 (SRGGB12) 图像。
对于下一个里程碑(ADB 应用)、我们现在正在尝试在 DOL-HDR (WDR) 模式下启用和配置 IMX390。
在探索 Processor SDK(Linux 和 RTOS/成像元件)时、我们注意到将 IMX390 初始化为 DOL-HDR 模式的确切寄存器序列并不完全明显、或者可能在默认驱动程序中丢失。 我们从 RTOS SDK WDR 示例中了解到、传感器以行交错格式输出长曝光和短曝光。
您能否就以下几点提供指导或分享文档?
1.** DOL-HDR 寄存器序列:**是否有一个经过 TI 验证的官方寄存器配置序列(或应用手册)、专门用于将 IMX390 放入 2 帧或 3 帧 DOL-HDR 模式?
2.** VISS 中的线路交错式分析:**成像/推理流水线中是否有任何参考驱动程序实现或软件示例展示如何正确配置 CSI-2 RX/VPAC-VISS 来解析和分离这些线路交错帧?
3.**专用应用手册:**如果根据保密协议有关于“TDA4 VM VPAC-VISS WDR/DOL-HDR 配置(适用于 Sony 传感器)“的应用手册或应用手册受到限制、请指导我们如何申请访问权限?
再次感谢您的持续支持。
此致、
插孔