This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM:IMX390 DIL-HDR (WDR) 寄存器序列和在处理器 SDK 明文中进行线路交错流分析

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648435/tda4vm-q1-tda4vm-imx390-dol-hdr-wdr-register-sequence-and-line-interleaved-stream-parsing-in-processor-sdk-plaintext

器件型号: TDA4VM-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

感谢您之前的指导、我们已成功解决了 I2C/DTS 问题。 TDA4VM 现在已成功探测 D3CMC69N (IMX390) 传感器、并且我们可以平滑捕获 12 位原始 (SRGGB12) 图像。  

对于下一个里程碑(ADB 应用)、我们现在正在尝试在 DOL-HDR (WDR) 模式下启用和配置 IMX390。  

在探索 Processor SDK(Linux 和 RTOS/成像元件)时、我们注意到将 IMX390 初始化为 DOL-HDR 模式的确切寄存器序列并不完全明显、或者可能在默认驱动程序中丢失。 我们从 RTOS SDK WDR 示例中了解到、传感器以行交错格式输出长曝光和短曝光。

您能否就以下几点提供指导或分享文档?

1.** DOL-HDR 寄存器序列:**是否有一个经过 TI 验证的官方寄存器配置序列(或应用手册)、专门用于将 IMX390 放入 2 帧或 3 帧 DOL-HDR 模式?
2.** VISS 中的线路交错式分析:**成像/推理流水线中是否有任何参考驱动程序实现或软件示例展示如何正确配置 CSI-2 RX/VPAC-VISS 来解析和分离这些线路交错帧?
3.**专用应用手册:**如果根据保密协议有关于“TDA4 VM VPAC-VISS WDR/DOL-HDR 配置(适用于 Sony 传感器)“的应用手册或应用手册受到限制、请指导我们如何申请访问权限?

再次感谢您的持续支持。

此致、
插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您之前的指导、我们已成功解决了 I2C/DTS 问题。 TDA4VM 现在已成功探测 D3CMC69N (IMX390) 传感器、并且我们可以平滑捕获 12 位原始 (SRGGB12) 图像。  [/报价]

    感谢您的更新!

    您能否更新原始线程、以便我们可以正确关闭它?
    如果可以、请验证对您有帮助的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    [quote userid=“477602“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648435/tda4vm-q1-tda4vm-imx390-dol-hdr-wdr-register-sequence-and-line-interleaved-stream-parsing-in-processor-sdk-plaintext **DOL-HDR 寄存器序列:**是否有一个经过 TI 验证的官方寄存器配置序列(或应用手册)、专门用于将 IMX390 置于 2 帧或 3 帧 DOL-HDR 模式?

    我相信我们拥有的 IMX390 驱动器仅适用于 HDR-PWL12 模式。
    据我所知、2 帧或 3 帧行/行模式没有任何对应项。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/sensor_drv/src /imx390?h=main

    如果 IMX390 无法在多个 VC 中传输子帧、则 TDA4 只能在单个 VC 中接收一个超级帧。

    [quote userid=“477602“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648435/tda4vm-q1-tda4vm-imx390-dol-hdr-wdr-register-sequence-and-line-interleaved-stream-parsing-in-processor-sdk-plaintext * VISS 中的线路交错式分析:**成像/推理流水线中是否有任何参考驱动程序实现或软件示例展示如何正确配置 CSI-2 RX/VPAC-VISS 来解析和分离这些线路交错帧?[/报价]

    VISS 在这个意义上无法进行任何解析。
    它只能接收图像帧(类似于帧的存储器指针)。

    我不熟悉 CSIRX、无法确定它是否能够逐行拆分子帧(至少我还没有听说过)。

    [quote userid=“477602“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648435/tda4vm-q1-tda4vm-imx390-dol-hdr-wdr-register-sequence-and-line-interleaved-stream-parsing-in-processor-sdk-plaintext **专用应用手册:**如果有一份受限应用手册或一份 NDA 下的应用手册、内容涉及“TDA4 VM VPAC-VISS WDR/DOL-HDR 配置(适用于 Sony 传感器)“、请指导我们如何申请访问?

    我不知道根据保密协议有任何类似内容。