This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:基于 CSL 的看门狗和 ICU 应用

Guru**** 2958090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1616371/j784s4xevm-csl-based-watchdog-and-icu-application

器件型号: J784S4XEVM

TI 是否有基于 CSL 的看门狗和 ICU 应用?  我只在 SDK 中找到了 mcusw 应用程序。 还欢迎 CCS 应用示例链接到 CSL 库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我应该向 ESM_EN 提供什么来启用该模块?  0xF 或 0xFFFFFFFF?

    ESM_EN 必须设置为 0x0F 以启用全局中断。

    我不必启用 RTI 看门狗超时中断、对吧?

    如果正在监视 ESM 事件、则不需要监视 RTI 中断。

    如果我只需要硬件复位、我不需要启用 ESM 看门狗超时中断、对吧?  [/报价]

    如果 RTI (RTI28_INTR_WWD_OUT_0) 正确出现超时中断、您会执行硬件复位? 因此、必须启用 ESM 事件。

    如果我启用错误引脚来触发 PMIC 复位、它将仅在该内核上复位、而不会在域或 soc 级复位上复位、对吧?

    当向 ESM 模块报告故障时、它将向相应的处理内核生成一个中断、同时将一个外部错误 I/O 引脚置为有效、以指示发生了错误。 错误 I/O 引脚可以在电平模式或 PWM 模式下运行。 报告错误时、外部 I/O 引脚将被置为低电平最短一段时间。 主域和 MCU 域中存在一个单独的 ESM 模块、在混合关键应用中使用时提供所需的 FFI。 此外、主域和 MCU 域有单独的错误输出引脚、这些引脚可以连接到 PMIC 等外部监控器件。 TI 建议将这两个输出引脚连接到 PMIC IC、以便在出现不可恢复的错误时能够单独复位主域和 MCU 域。  

    [引述 userid=“346969“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1616371/j784s4xevm-csl-based-watchdog-and-icu-application/6313281

    当我在 EVM 板上进行测试时、ESM_en 复位为全 0、我的应用在初始化后不会触摸此寄存器。 这可能是什么原因?

    在 SDK 示例 CSL/example/RTI/dwwdtest_app 中、ESM 似乎会生成系统复位

    /*步骤 4:配置重置类型*/
    if (esmConfig->ResetType == ESM_RESET_TYPE_SYSTEM)
    {
    /*启用 ESM 引脚输出以生成系统复位*/
    if (esmConfig->enablePinOutput)
    {
    esmBaseAddr[ESM_PIN_EN_SET / 4]= errorEventBit;
    }
    暴露
    {
    esmBaseAddr[ESM_PIN_EN_CLR/4]= errorEventBit;
    }
    }
    else /* ESM_RESET_TYPE_CORE_LOCAL */
    {
    /*禁用内核本地复位的 ESM 引脚输出*/
    esmBaseAddr[ESM_PIN_EN_CLR/4]= errorEventBit;
    /*内核本地复位将由软件处理*/
    }

    如果我希望 ESM 生成一个本地重置、如何配置 ESM 来实现?

    在示例中、对于 main0 RTI、它将事件定义为 2、为什么它使用 2?

    #define ESM_MAIN_RTI0_DWWD_EVENT       (2U)  /*主 RTI0 DWWD 超时事件*/

    不应该是 696U 吗?

    ./cslr_intr_esm0.h:#define CSLR_ESM0_ESM_PLS_EVENT0_RTI28_INTR_WWD_0 (696U)

    [/报价]

    您能否使用 SDL RTI API 进行验证? 这些 API 经过 TI 验证、SDL src API 也经过安全认证。 您可以 在 SDL\SDL\TEST\RTI\UNIT\中引用 SDL RTI 测试应用程序。 此测试对所有 RTI 实例进行配置。 您可以采用相同的方法。 SDL\SDL\examples\RTI 中的 SDL RTI 示例 包含使用 ESM 事件执行错误注入和验证的步骤。

    此致、

    Josiitaa

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试 SDL 示例、首先我需要知道: 域名 main0 R51 中 RTI28 的 ESM bitNumber 和 groupNumber 是什么? 上一个问题:如何配置仅域或仅内核的本地硬件重置?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    首先我需要知道: 域名 main0 R51 中 RTI28 的 ESM bitNumber 和 groupNumber 是什么?

    RTI28 的主域 ESM 中断为 SDLR_ESM0_ESM_PLS_EVENT0_RTI28_INTR_WWD_0 (696U)。

    根据上面分享的常见问题解答- 【常见问题解答】TDA4VL-Q1:ESM 中断配置、事件 696 将位于 21 组 (696/32 = 21) 中的位 24 和 主域 ESM 配置期间 enableBitmap 结构的第 21 组将设置为 0x1000000。

    如何配置仅域或仅内核的本地硬件重置?

    您可以使用 ESM 错误处理程序中的 SW API 触发主域或各个 IP 的复位。 如果您计划使用 PMIC 执行复位、则必须启用 ESM 输出引脚到 PMIC IC 的路由并在主域上启用复位。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于如何  启用 ESM 输出引脚到 PMIC IC 布线并在主域上启用复位的说明、TRM 或示例? SDL 示例或 CSL 示例将非常有用。 如果没有、也欢迎使用开发团队使用的测试示例!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    您可以参考 SDL 中的 ESM 示例、了解如何启用到外部引脚的布线-  3.1. ESM 安全示例。 关于使用 PMIC 进行复位、请单独创建一个主题、PMIC 专家可为您提供帮助。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将测试结果上传至方框、请勾选

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是否能够路由 ESM 中断并接收回调? 我无法进入包装盒。 我已申请访问权限。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在示例中、我没有找到配置了中断的代码。 我能够验证第 21 组、第 24 位

    ESM_ERR_GRP_RAW/ESM_ERR_GRP_STS 设置了位

    ESM_ERR_GRP_INTR_EN_SET 设置了位

    ESM_ERR_GRP_INT_PRIO 设置了位

    ESM_ERR_GRP_PIN_EN_SET 设置了位

    这意味着要正确配置 ESM 以捕获看门狗超时事件

    我已经将 RTI28 设置为启用中断并 启用高优先级和输出引脚路由、但没有发生任何变化。 我错过了什么步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    还必须设置 ESM_CFG_EN 寄存器-  

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做了这个操作、0xF 被写入该寄存器、请参阅上传的报告中的步骤

    一个问题是、当 ESM_PIN_CTRL 为 0 时、正常状态、ESM_GRP_STS 寄存器中的 RTI28 错误事件将激活错误引脚并触发中断或复位、对吧?  我不需要写入 0xA 来强制它?

    我已经尝试过向它写入 0xA、系统会变得不负责、但不会复位;这是否符合预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在正常模式 0x0 中、当发生启用的 ESM 事件时、预计会触发 ERROR 引脚。 您是否按照上述常见问题解答中的说明启用了 ESM 错误事件到错误引脚路由? 您也可以从 API 中识别相应的寄存器。

    此致、

    Josiitaa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会查看测试结果?  

    报告中提供了您需要的所有信息。    ESM_ERR_GRP_PIN_EN_SET 寄存器中的位启用 ESM 错误事件到错误引脚路由

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ESM 只生成中断而不是重置、为什么要使用 ESM?

    我可以直接使用 RTI 中断、而不是将事件传递给 ESM、并让 ESM 生成中断。

    我需要本地内核复位、无需中断。 我的问题是 ERROR 引脚是否可以生成复位? 是否有生成本地复位的有效方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    让我与内部团队核实一下、并在下周中旬之前回复您。  

    此致、  

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,让我把我所有的问题放在这里,请同时得到所有的答案。

    我的目标是生成本地域复位;如果可以在不触发中断的情况下进行复位、我更喜欢该解决方案。 问题包括:

    RTI  DWWDRXNCTRL_DWWDRXN 模式:

      a) main0 R5 支持的 RTI_DWWDRXNCTRL_DWWDRXN_RESET 模式?  它是否可以直接对内核或 main0 域生成复位?

     b) 如果复位不能生成本地域复位、该复位模式是否可以传递给 ESM、ESM 生成 main0 域复位?

     c) TRM 提到 RTI 看门狗超时未被屏蔽中断、此中断 (CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_RTI28_INTR_WWD_0) 是否路由到 main0 R51? 还是此中断仅路由到 ESM?

    d) 如果 RTI_DWWDRXNCTRL_DWWDRXN_INTERRUPT 仅路由到 ESM、ESM 是否可以使用该事件直接生成 domain0 复位、而不触发任何中断?  

    e) 如果 RTI_DWWDRXNCTRL_DWWDRXN_INTERRUPT 仅路由到 ESM、ESM 必须触发中断、是否有任何方法可以在本地触发 main0 复位而不使用 TISCI 库?

    测试结果:

    f) 在 0x007006a0 时验证、组 21 寄存器正确捕获 RTI 看门狗超时事件、正确配置中断、但不会发生中断

    g) 我将 ESM_pin_ctrl= 0xA 配置为强制激活错误引脚、但不会发生复位或中断

    在我看来、ESM 正在正确捕获事件、ESM 已正确配置、但缺少错误引脚操作。

    我正在使用 TI EVM 板进行测试

    我的目标是在没有中断的情况下进行复位、或者在最坏的情况下进行复位:在有中断的情况下进行复位、但不进行内核间通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答详细的问题。 我会确保也检查这些  

    此致、

    Josiitaa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    a) main0 R5 支持的 RTI_DWWDRXNCTRL_DWWDRXN_reset 模式?  它是否可以直接对内核或 main0 域生成复位?

    不支持直接 RTI 复位。

     b) 如果复位无法生成本地域复位、是否可以将此复位模式传递给 ESM 和 ESM 生成 main0 域复位?

    是、这可以完成。

    c) TRM 提到 RTI 看门狗超时是未屏蔽的中断、此中断 (CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_RTI28_INTR_WWD_0) 是否路由到 main0 R51? 或此中断仅路由至 ESM?

    它会路由到主 R5F 内核以及 ESM。

    [引述 userid=“346969“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1616371/j784s4xevm-csl-based-watchdog-and-icu-application/6330944

    d) 如果 RTI_DWWDRXNCTRL_DWWDRXN_INTERRUPT 仅路由到 ESM、ESM 是否可以使用该事件直接生成 domain0 复位、而不触发任何中断?  

    [/报价]

    ESM 无法单独触发复位。 您可以在 ESM 处理程序内触发从 SW 复位一个复位或触发连接到 PMIC 的 ESM 错误引脚。 根据 PMIC 配置、可以触发复位。

    e) 如果 RTI_DWWDRXNCTRL_DWWDRXN_INTERRUPT 仅路由到 ESM、ESM 必须触发中断、是否有任何方法可以在本地触发 main0 复位而不使用 TISCI 库?

    Im 不确定我是否理解这个问题。 您试图避免的是什么?

    f) 我在 0x007006a0 处验证了 21 组寄存器正在正确捕获 RTI 看门狗超时事件、正确配置了中断、但不会发生中断

    是否看到设置了 ESM_RAW_STS 位? 如果是、则这是 ESM 事件。 您可以选择根据此事件触发外部 ERROR 引脚。

    g) 我将 ESM_pin_ctrl= 0xA 配置为强制激活错误引脚、但不会发生复位或中断

    ESM 错误引脚连接到 PMIC。 PMIC 配置确定是否发生复位。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要硬件直接复位、请尝试避免通过软件内核间通信来请求复位

    我配置了 RTI_DWWDRXNCTRL_DWWDRXN_INTERRUPT 模式、当发生看门狗超时时时、main0 R51 不会接收中断、因此不会触发中断。 由于此中断 (CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_RTI28_INTR_WWD_0) 未被屏蔽、因此它应该是正确的、但实际上不会发生。 为什么?

    如果我可以将 PMIC 配置为在 ESM 错误引脚置为有效时复位域 main0、则不需要中断。 我的理解是正确的?  这对我来说是一个直接的重置。

    我想配置 PMIC、以便复位 main0 内核。 您知道应该在哪里配置它吗?  A72 u-boot 初始化? 或 Linux 内核板初始化? 如果您可以在 SDK 中指出此配置的样本或 u-boot/kernel repo、这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    [引述 userid=“346969“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1616371/j784s4xevm-csl-based-watchdog-and-icu-application/6334744

    我配置了 RTI_DWWDRXNCTRL_DWWDRXN_INTERRUPT 模式、当发生看门狗超时时时、main0 R51 不会接收中断、因此不会触发中断。 由于此中断 (CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_RTI28_INTR_WWD_0) 未被屏蔽、因此它应该是正确的、但实际上不会发生。 为什么?

    [/报价]

    中断是否已正确寄存和启用?

    如果我可以在 ESM 错误引脚置为有效时将 PMIC 配置为复位域 main0、则不需要中断。 我的理解是正确的?  这是对我的直接重置。

    您需要启用 ESM RTI 中断并将其路由到外部引脚。 这个外部引脚连接到 PMIC。

    [报价 userid=“346969“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1616371/j784s4xevm-csl-based-watchdog-and-icu-application/6334744 ]我想配置 PMIC 以复位 main0 内核。 您知道应该在哪里配置它吗?  A72 u-boot 初始化? 或 Linux 内核板初始化? 如果您可以在 SDK 或 u-boot/kernel repo 中指出此配置的示例、这将非常有用。

    如有 PMIC 配置相关问题、请单独提交 E2E。 我们的 PMIC 团队将能够解决这些问题。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “中断是否已正确注册和启用?“

    是的、我在许多其他外设上发生了中断、此器件上不会出错。 如果您检查您的 SDK、则 在任何位置都没有使用 CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_RTI28_INTR_WWD_0 中断

    您说:“您需要启用 ESM RTI 中断并将其路由到外部引脚。 此外部引脚连接至 PMIC。“

    这个外部引脚已经连接到芯片内的 PMIC? 还是硬件设计人员需要添加连接才能建立连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    是的、我在许多其他外设上发生了中断、此器件上不能出错。 如果您检查 SDK、则 在任何位置
    都没有使用 CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_RTI28_INTR_WWD_0 中断

     触发中断后、您是否能够看到 ERROR 引脚被置位?

    该外部引脚是否已连接至芯片内部的 PMIC? 或者硬件设计人员需要添加连接才能建立连接?

    这将取决于您的自定义架构。 在定制电路板中、您必须检查 ESM 是否路由到 PMIC。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TI J784S4 EVM 板。 看起来主域只有一个错误引脚:AM34、SOC_SAFETY_ERROR。 这意味着 soc 不知道是 domain0、domain1 还是触发错误引脚的其他域;因此它不能仅复位 domain0。 我的理解是正确的吗? 如果是、那么仅重置 domain0 的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    ESM 允许在检测到看门狗违例时生成复位、该复位可以是 SOC_SAFETY_ERROR、用于向外部器件指示主域安全错误情况、或者以菊花链形式触发 MCU_SAFETY_ERROR。 根据这些错误、您可以选择进行主域复位或 SoC 复位。  有关复位的详细信息、请参阅 12.10.2.3.3 ESM 错误引脚输出。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12.10.2.3.3 不提供答案: PMIC 是在错误引脚置为有效时决定复位的决策者、它如何根据单电平输入信号知道要复位哪个内核?  域 main0/main1/main2 共享同一个错误引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请创建新主题、解答 PMIC 相关问题。 我们的 PMIC 专家可为您提供帮助。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题仍未得到解答: 如何实现本地重置?

    您可能需要查看我上传的测试报告:

    ESM 已设置正确的事件位、配置正确。 但中断和复位都未按预期发生。

    遗漏了什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    只要发生 ESM 事件、就会触发中断。 它取决于用于触发本地复位的 PMIC 配置。 请为此创建一个新主题、因为我们的 PMIC 专家将能够提供更好的帮助。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J784S4XEVM:将 PMIC 配置为在错误引脚上复位 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。  

    该主题已提交给我们的 PMIC 专家。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 团队已确认、PMIC 无法仅复位域 main0。  因此、我们需要弄清楚为什么没有发生中断。

    根据我提供的测试报告、ESM 已接受事件、并在 ESM 组寄存器中设置正确的事件位、并且启用中断、但不会触发中断。  您能否查看我在框中提供的配置和结果?

    我现在可以采用的唯一方法是:

    1:确保中断已触发

    2:决定如何从中断处理程序触发复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已经完成您的配置。

    您的配置已正确设置所有 ESM 寄存器。 ESM 接收该事件并启用中断输出。 但是、CPU 永远不会收到中断。 这可能是因为缺少 OS/RTOS 级别的中断处理程序注册。

    TI 的验证代码通过单次调用来实现此目的:sdl_esm_init ()、该调用在内部:

    1. esm_init()-配置 ESM 寄存器(您手动完成的操作)
    2. Esmhandlerinit ()-寄存器 OS/RTOS 中断处理程序
      1. 将 ESM 事件映射到正确的 CPU 中断号
      2. 最初禁用中断
      3. 使用 SDL_OSAL_registerInterrupt () 注册中断处理程序
      4. 在 CPU/GIC 级别启用中断

    如果没有此注册、CPU 中断控制器将:
     -不知道在哪里路由中断
     -没有注册处理程序以执行
     -没有在硬件级别启用中断

    因此、即使 ESM 可以正确地生成事件、它也永远不会到达软件。

    您可以使用 sdl_esm_init () 而不是手动寄存器编程,并实现回调函数来处理中断(包括在需要时触发您的复位)。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我在撰写测试报告时注册了。 移除该器件是因为它无法正常工作、我想我可以使用 PMIC 进行硬件复位。 我将添加此零件并为您提供 VIM 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 将等待结果。  

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切换到了另一个电路板、现在就触发了中断。