This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM6204 MCAN 唤醒中断配置、适用于特定 CAN 消息

Guru**** 2963630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649476/am620-q1-am6204-mcan-wake-up-interrupt-configuration-for-a-specific-can-message

器件型号: AM620-Q1

您好、

我们使用的是 Am6204 soc。  

根据技术参考手册、我们了解 MCAN 模块提供中断线路。 有 30 个内部中断源、每个中断源都可配置为驱动两条中断线路中的一条。  

我们想知道是否可以为特定 CAN 消息配置中断。

此外、您能否告诉我们、在哪里可以找到技术参考手册中提到的这 30 个中断源的详细信息或说明?

谢谢、
Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    我们想知道是否可以为特定 CAN 消息配置中断。
    [/报价]

    我假设您希望在收到具有特定消息 ID 的 CAN 消息时生成中断。 为此、您可以使用 HPM(高优先级消息)、并且可以使用 HPM 中断线路。 可以使用以下步骤进行此操作:

    步骤 1:为您的特定 CAN 消息配置消息过滤器

    使用标准 ID 或扩展 ID 过滤器元素、并将过滤器元素配置 (SFEC 或 EFEC) 设置为以下值之一:

    - SFEC/EFEC = 100 (0x4 ):如果过滤器匹配,设置优先级(仅生成 HPM 中断,无存储)
    - SFEC/EFEC = 101 (0x5):设置优先级并存储在 FIFO 0 中(生成 HPM 中断+存储消息)
    - SFEC/EFEC = 110 (0x6 ):设置优先级并存储在 FIFO 1 中(生成 HPM 中断+存储消息)

    步骤 2:启用 HPM 中断

    MCAN_enableIntr (baseAddr、MCAN_INTR_SRC_HIGH_PRIO_MSG、TRUE);

    步骤 3:将 HPM 路由到您的首选中断线路

    MCAN_selectIntrLine (baseAddr、MCAN_INTR_SRC_HIGH_PRIO_MSG、MCAN_INTR_LINE_NUM_0);

    此外、您能否告诉我们在哪里可以找到技术参考手册中提到的这 30 个中断源的详细信息或说明?

    可以参阅 MCAN 用户手册中对中断寄存器 (IR) 的说明、因为该手册列出了全部 30 个中断源: https://www.bosch-semiconductors.com/media/ip_modules/pdf_2/m_can/mcan_users_manual_v331.pdf#page=30 

    此致、

    会面。

    [/quote]